문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

비상 조명의 목적은 무엇이며, 어떻게 작동합니까?

위협 상황이 발생했을 때 비상 조명의 역할에 대해 알아보십시오. 비상 조명을 사용했을 때 건물 소유자 및 운영자가 안심하고 규정을 준수할 수 있는 방법을 살펴봅니다.

정전 시에 비상 조명 기능이 어떻게 작동하는지, 사람들을 안전하게 대피시킬 때 조명이 있는 것이 얼마나 중요한지 설명합니다.

비상 조명이란 무엇이며 필요한 이유는 무엇일까요?

전 세계적으로 환경이 점점 더 도시화되고 복잡해지고 있으며 이에 따라 관련 안전 위협도 증가하고 있습니다. 많은 수의 방문자들이 건물 구조와 대피 절차를 잘 모르는 경우 특히 어려움이 커집니다.

기차역, 쇼핑 센터, 공항, 경기장, 정부 청사 또는 레저 시설 등 규모가 크고 인구 밀도가 높으며 위험성이 높거나 복잡한 부지는 특히 위험합니다. 물론 평면도가 간단한 소규모 지역도 마찬가지입니다.

이러한 복잡한 문제로 위험한 상황이 발생했을 때 비상 조명은 마치 생명줄과도 같습니다. 이러한 복잡한 문제로 위험한 상황이 발생했을 때 비상 조명은 마치 생명줄과도 같습니다. 전력이 끊겨 정전되었지만 태양광과 주 전력 조명을 사용할 수 있는 경우 비상 조명이 특히 중요합니다. 사람들은 비상 조명의 도움으로 안전하고 신속하고 효과적으로 건물이나 공간에서 대피할 수 있습니다. 

비상 조명 시스템을 효과적으로 사용하면 밀폐되거나 개방된 환경 내부와 주변의 사람들을 대피시키는 데 도움이 될 뿐 아니라, 그들이 안전 장비, 보호구, 대피소, 집합 장소를 찾는 데에도 도움이 됩니다. 비상 조명은 필수적인 조명을 제공하고 이용자를 안전한 위치 및 안전 장비로 안내함으로써 공포심을 덜어주고 사람들의 생명을 구할 수 있습니다.

단지 마음의 평화만 얻을 수 있는 것이 아닙니다

공공 및 상용 건물에 효과적인 비상 조명을 설치한다면, 안전 인프라 구축이 잘못될 경우 십만 달러 이상의 벌금을 내거나 구속될 수도 있는 책임자들은 마음의 평화를 얻을 수 있습니다. 또한 이는 대부분의 국가에서 기관과 보험사가 시행해야 하는 법적 요건이기도 합니다. 비상 조명은 산업 안전성과 건물 규정을 다루는 표준 즉 제품, 적용 및 설치 법안 표준에 따라 엄격하게 통제되고 정의됩니다.

더 나은 설계: "녹색 남자" 비상 출구 표지판

한 가지 가장 잘 알려진 비상 조명 아이콘은 1985년 국제 표준 ISO 7010으로 채택된 뛰어가는 녹색 남자 픽토그램 디자인입니다. 디자이너 유키오 오타(Yukio Ota)는 1970년대 말 일본 화재안전협회(Fire Safety Association)의 공모전에서 이 디자인으로 수상하였고, 이후 전 세계 여러 국가에서 채택 및 적용하였습니다.

클래식한 디자인, 차분하고 보편적인 단순함 덕분에 언어 장벽을 뛰어넘어 누구나 이 기호를 쉽게 이해할 수 있습니다. 이와 같은 픽토그램 표지판은 인지 접근 방식을 취하며, 사람들은 글로 써진 지침보다 더 빨리 반응할 수 있습니다.

ISO 7010 emergency exit ESCAPE sign
올바른 진행에 권장되는 표지판 EN ISO 7010:2012 E002

'뛰어가는 녹색 남자'가 가진 차분하고 보편적인 단순함 즉 클래식한 디자인은 언어 장벽을 뛰어넘어 누구나 빠르게 이해할 수 있습니다.

John Robb, 상용 건물 책임자

작동 중인 비상 출구와 안전 조명

밝고 선명한 주 전력 조명이 순식간에 차단되어 완전히 깜깜해질 경우 사람들은 공황에 빠지고 혼란이 발생할 수 있습니다. 그런 경우에 출구 표지판이 비상 출구, 경로, 장애물 및 방향 변화를 표시하여 이용자들이 안전하고 효율적으로 대피하도록 도와줍니다.

또한 탈출 경로 조명은 화재, 테러 또는 기타 보안 사고 등 비정전 상황에서 최소한의 조명을 보장하며 대피 중 혼란을 줄이고 장애물을 식별하는 데 도움이 됩니다.

전력이 차단되거나 정전되기 전에 대피하는 경우도 있습니다. 비상 조명은 충분한 조명이 있는 환경에서도 효율적인 대피를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.

Example of a building during mains lighting conditions

주 전력 조명

이 복도는 정상 상황에서 건물 내에 작동되는 주 전력 조명을 보여줍니다.

Example of a building during a blackout without safety lighting

정전

건물 내에 정전이 발생하여 이용자들이 건물 밖으로 빠져나가려면 안내와 조명이 필요합니다.

Example of a building with a emergency lighting for escape routes

출구 표지판 & 안전 조명이 있는 상황에서의 정전

1. 탈출 경로 안전 조명은 바닥을 비추어 장애물과 안전 장비를 식별하는 데 도움이 됩니다. 충분한 조명을 확보함으로써 혼란 상황을 방지할 수 있습니다.

2. 출구 표지판은 비상 출구, 경로 및 방향 변화를 표시하여 모든 이용자들이 안전하고 효율적으로 대피하는 데 도움이 됩니다.

안전을 생각합니다

무료 비상 조명 기초 가이드 받아보기

종합 가이드에서는 비상 조명 설계 시 고려해야 할 사항에 대해 자세히 설명합니다. 규정을 준수하는 방법은 물론 조명 거리를 고려하는 방법, 그리고 모든 제품을 결합하여 완벽한 시스템을 만드는 방법을 설명합니다.

비상 조명 시장의 선도업체와 시작하기

비상 조명 시장 선도업체인 이튼은 CEAG, Luminox, Blessing Menvier, JSB, Crompton 및 Univel을 포함한 브랜드 유산을 통해 축적된 50년 이상의 전문 지식을 제공합니다. 당사는 국내 및 국제 산업 조직과 긴밀히 협력하여 최고 수준의 규정 준수성, 안전성, 안정성 및 효율성을 달성합니다.