Descargar documento () de 20

Control industrial para sistemas de bombas: cambios en la demanda de agua

En esta entrega de Qué hay en el remolque, analizaremos el control de las bombas de refuerzo para ayudar a transportar agua de manera eficiente a través de regiones y dentro de edificios comerciales como un gran aumento en el centro de la ciudad. Profundizaremos en cómo los productos de control de Eaton responden a los cambios en la demanda de agua en todo el edificio.

What's in the Trailer - small series promo

Control de bombas de refuerzo dentro de un sistema de bomba

¿Cómo están? Josh Kingsley, su anfitrión de All Things Control de Eaton.

Reacción a los cambios en la demanda de agua

En esta entrega de Qué hay en el remolque, analizaremos el control de las bombas de refuerzo para ayudar a transportar agua de manera eficiente a través de regiones y dentro de edificios comerciales como un gran aumento en el centro de la ciudad. Profundizaremos en cómo los productos de control de Eaton responden a los cambios en la demanda de agua en todo el edificio. Veamos qué hay en el remolque.

Mantener la presión del agua

Esta configuración de múltiples bombas cuenta con el variador de frecuencia PowerXL DG1, que es la puesta a disposición de las bombas para mantener la presión del agua de acuerdo con las diversas demandas de uso. 

Supongamos, por ejemplo, que usted y sus compañeros de trabajo se dirigen al comedor para tomar un descanso. Algunas personas están usando los fregaderos, otras están buscando agua para el café. Algunos se dirigen a los baños o usan los expendedores de agua para llenar sus botellas de agua. La demanda de agua en este momento del día está alcanzando su punto máximo.

Cuando abro la válvula en este sistema, simulo el aumento en la demanda de agua que está sucediendo en el edificio. DG1 detecta el aumento de la demanda y responde aumentando la velocidad de la bomba. Cuando la primera bomba ya no puede satisfacer la demanda, la DG1 se comunica con un segundo VFD, que enciende la siguiente bomba en la secuencia. El VFD continuará haciendo lo mismo con las bombas posteriores a medida que la demanda aumente aún más.

Derivación de servicio de la bomba

Esta configuración también puede adaptarse a una derivación de servicio de la bomba. Esto significa que si una de las desconexiones del motor de las bombas se apaga porque se está reparando, la DG1 salta automáticamente a la siguiente bomba en la secuencia para satisfacer la misma demanda aumentada. Ambas funciones son estándar en la DG1 y eliminan la necesidad de PLC costosos para ejecutar el sistema.

Gracias por acompañarnos

Gracias por ver este episodio de All Things Control. Y no olvide mantenerlo bajo control.

Haga esto a continuación

long blue line

Conozca a las estrellas reales de Qué hay en el remolque

long blue line

Ver contenido relacionado

long blue line