La importancia de mantener la presión estática
Es necesario cierto nivel de presión estática para mantener una cantidad adecuada de flujo de aire en un sistema de ventilación. Si la presión no es lo suficientemente fuerte, no se suministrará una cantidad adecuada de aire a las ventilaciones y difusores de todo el edificio.
Si hay demasiada presión, el sistema se volverá ruidoso y provocará problemas como fugas e incapacidad para mantener las condiciones de la habitación después del desgaste excesivo. Además, la presión estática incorrecta también tiene un impacto negativo en la eficiencia del sistema.
Los nano controladores lógicos programables (PLC) con unidades de expansión analógicas como el easyE4 tienen salidas que pueden enviar una señal a un variador de frecuencia (VFD) como referencia de velocidad para controlar la temperatura.
Por ejemplo, en un aire acondicionado de velocidad variable donde la velocidad del soplador es controlada por un VFD, un nano PLC puede leer la temperatura del sensor térmico e ingresarla en un PID junto con el punto de ajuste.
La unidad de expansión analógica del nano controlador lógico programable (PLC) easyE4 tiene salidas que pueden enviar una señal a un VFD como referencia de velocidad para controlar la velocidad de un motor.
Por ejemplo, en un aire acondicionado de velocidad variable donde la velocidad del soplador es controlada por un VFD, el nano-PLC easyE4 puede leer la presión de la retroalimentación del sensor e ingresarla en un controlador PID junto con el punto de ajuste. La salida del bloque PID puede usarse entonces para controlar la velocidad del ventilador para suministrar menos o más aire frío al edificio hasta que se alcance el punto de ajuste.
DF = Difusor
SPS = Sensor de presión estática
VFD = Variador de frecuencia
Se pueden seleccionar fácilmente las ganancias necesarias para habilitar el dispositivo configurando EP, EI o ED y simplemente se debe establecer I1 para que sea el punto de ajuste y I2 para que sea la retroalimentación de temperatura del sistema.
Además, la ganancia proporcional KP se configura directamente en la placa frontal. Este valor se determinará empíricamente en función de la respuesta deseada.
El dispositivo calcula la ganancia integral y derivada de manera ligeramente diferente. La ganancia integral, KI=KP*TC/TN. Donde KP es la ganancia proporcional, TC es el tiempo de escaneo del bloque de función y TN es el tiempo de integración.
Del mismo modo, la ganancia derivada KD=KP*TV/TC, donde KP y TC son los mismos parámetros y TV es el tiempo diferencial. Al igual que la ganancia proporcional, las ganancias integrales y derivadas deben determinarse empíricamente.
La suma de las ganancias, QV, puede establecerse directamente como la referencia de velocidad para la unidad.