Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Locație: Boulder, Colorado

Segment: Biofarmaceutice

Provocare: În unitatea sa de 14.322 metri pătrați din Boulder, CO, Array se bazează pe o varietate de echipamente sensibile pentru testarea și dezvoltarea noilor medicamente.

Soluție: Array a descoperit sistemul Rx trifazic perfect, UPS 9355 de 15 kVA de la Eaton.

Rezultate: Array BioPharma se poate concentra pe dezvoltarea unor medicamente care pot salva vieți, în loc să își facă griji legate de funcționarea continuă a sistemelor sale de testare critice.

Informații de contact: 
Eaton Corporation
Grup electric
8609 Six Forks Road
Raleigh, NC 27614
1800-356-5794

Cel mai lucru legat de UPS este că nu trebuie să mă gândesc la el. Este un câine de pază pe care nu trebuie să-l hrănim.

David Fry, research associate, Array BioPharma Inc.

Cadru

Înființată în 1998, Array BioPharma Inc. este dedicată descoperirii, dezvoltării și comercializării unor medicamente speciale, cu molecule mici. Cu o linie brevetată de dezvoltare a medicamentelor axată în principal pe tratarea bolilor care produc invalidități sau potențial mortale, compania bio-farmaceutică este specializată în medicamente pentru tratarea cancerului și a bolilor inflamatorii. 

Cu peste 375 de angajați - plus contribuțiile profesionale ale aproape altor 300 de oameni de știință și fizicieni - Array colaborează și cu societăți farmaceutice și de biotehnologie de top pentru a descoperi și dezvolta medicamente potenţiale într-o gamă largă de domenii terapeutice.

 

Provocare

În unitatea sa de 14.322 metri pătrați din Boulder, CO, Array se bazează pe o varietate de echipamente sensibile pentru testarea și dezvoltarea noilor medicamente. Printre acestea se numără difractometrul de raze x (XRD), un dispozitiv de măsurare care analizează structura unui material plecând de la modelul de difracție produs când unda de radiație sau particulele interacționează cu materialul. Aparatul este utilizat de chimiștii de la Array pentru a verifica nivelurile de cristalite în pulberile farmaceutice.

"Vorbim despre un instrument de 100.000 $", explică David Fry, unul dintre asociații de cercetare ai companiei. "Nu doar că tuburile cu raze x sunt foarte scumpe, dar echipamentul trebuie pornit și oprit cu atenție, astfel încât tuburile să nu explodeze."

Cercetătorul vorbește din experiență: La începutul anului 2007, alimentarea electrică instabilă a provocat ravagii în dispozitivul sensibil, făcându-l inutilizabil pentru aproape trei săptămâni. În acea perioadă, chimiștii nu au putut testa forma cristalelor compușilor și, în cele din urmă, au trebuit să externalizeze mostre către un alt laborator.

"Acest lucru a anulat cumva scopul deținerii dispozitivului XRD", remarcă Fry, evidențiind că Array a utilizat dispozitivul intern tocmai pentru a elimina cheltuielile și timpul necesare pentru trimiterea mostrelor la companii externe. "În acest mod primirea rezultatelor poate dura până la două săptămâni, în comparație cu abilitatea noastră de a obține rezultatele aici în 20 de minute." Aceste inconveniente nici nu au fost cea mai gravă consecință cu care Array s-a confruntat după pana de curent. "Trei săptămâni de inactivitate înseamnă un cost foarte mare pentru companie și afectează productivitatea", recunoaște Fry. "Atunci ne-am dat seama că trebuie să instalăm un UPS."

Așadar, firma bio-farmaceutică s-a axat pe identificarea celei mai bune soluții de protejare energetică pentru echipamentul XRD, stabilind rapid două condiții esențiale. Cea mai ridicată importanță a avut-o găsirea unui sistem de alimentare neîntreruptibilă care să poată alimenta dispozitivul XRD extrem de sensibil cu energie continuă, curată, conform spuselor lui Fry. Compatibilitatea cu generatorul a fost un alt factor cheie, cât și o soluție care să ofere timp de rezervă suficient pentru alimentarea sarcinii, până când generatorul Array este pornit complet.

"Dacă există o pană de curent, trebuie să știu că UPS-ul va menține dispozitivul XRD alimentat pe o perioadă dublă față de cea de care are nevoie generatorul pentru a fi sub tensiune", declară Fry.

 

Soluția

Array a descoperit sistemul Rx trifazic perfect, UPS 9355 de 15 kVA de la Eaton. Disponibil în modele de la 10 la 30 kVA, sistemul 9355 izolează complet dispozitivul XRD de alimentarea de la utilități, având un design care realizează dubla conversie . Protejând împotriva celor mai comune nouă probleme de alimentare - inclusiv întreruperi, deformare, supratensiune, vârfuri de tensiune, pene de curent, zgomote de fond, variația frecvenței, curenți tranzitorii de comutație și distorsiunea armonică - 9355 oferă cel mai înalt nivel de fiabilitate disponibil.

"Cel mai bun lucru legat de UPS este că nu trebuie să mă gândesc la el," declară Fry. "Este un câine de pază pe care nu trebuie să-l hrănim."

Disponibilitatea continuă este esențială pentru unitatea Array, care, în opinia lui Fry, este supusă la cel puțin o întrerupere de curent cauzată de furtuni cu fulgere în fiecare an, cât și pene de curent ocazionale pe timp de vară. "Dar niciodată nu se știe," subliniază acesta. "Putem avea un viscol puternic care să provoace ravagii în echipamentele noastre sau orice alți factori. Sistemul UPS oferă liniște sufletească reală."

Sistemul 9355 oferă protecție îmbunătățită și mai mult datorită tehnologiei ABM exclusive de la Eaton, care prelungește semnificativ durata de viață a bateriei UPS. Tehnica de încărcare inovatoare în trei trepte dispune de perioade de pauză prelungite între fazele de încărcare, cât și de încărcare compensată în funcție de temperatură, ambele optimizând timpul și garantând faptul că bateria va avea performanțele preconizate când Array are nevoie de ele cel mai mult.

La acestea se adaugă faptul că puterea generată de  sistemul 9355 la un nivel excepțional de fiabilitate are și un factor  de putere ridicat de 0,9, ceea ce permite unității să alimenteze mai multe echipamente decât sistemele UPS concurente cu o clasă VA echivalentă, care au factori de putere mai reduși. În plus, având o configurație elegantă a turnului care include baterii interne, sistemul 9355 oferă o densitate ridicată a puterii per metru pătrat. De fapt, pachetul care oferă economie de spațiu ocupă jumătate din amprenta sistemelor din generația anterioară, un alt avantaj care s-a dovedit a fi valoros pentru Array. Cu o lățime de doar 31 cm și o adâncime de 84 cm, inclusiv bateriile, sistemul 9355 nu ocupă mult spațiu în laborator.

"Ne-a permis să-l înghesuim într-un colț", declară Fry. "Trebuie să menținem aria suprafeței podelei."

În plus, opțiunile flexibile de instalare ale unității au completat mediul laboratorului, care găzduiește echipamente care trebuie răcite cu apă și include, astfel, canale de scurgere în podea.

"Am putut instala UPS pe șine pentru a nu atinge podeaua, în cazul în care pătrunde apa vreodată", explică Fry.

Array apreciază și capacitatea de funcționare continuă permisă de sistemul 9355, ale cărui baterii interne oferă de trei ori mai mult timp de funcţionare decât bateriile concurente echivalente. Pe lângă acestea, utilizatorii au posibilitatea de a susține ușor timpul de funcționare adăugând Module Extinse de Baterie (EBM). De fapt, unitatea furnizează de două ori mai mult timp de funcționare decât cel dorit de Fry - de patru ori timpul necesar pentru ca el să oprească manual dispozitivul XRD

"Dacă există vreo problemă cu generatorul, am destul timp să intru și să îl opresc personal", confirmă Fry.

Într-adevăr, designul sistemului 9355, compatibil cu generatorul, a fost un alt puncte cheie privind vânzarea pentru Array. Cu o distorsiune armonică totală de intrare (THD) menținută la sub 5 la sută, fără a compromite eficiența generală, UPS oferă un transfer maxim de putere între sursă și sarcina protejată, permițând o compatibilitate excepțională cu generatoarele.

 

Implementarea

Pentru că amprenta redusă a sistemului 9355 oferă mai multe opțiuni de amplasare, unitatea a fost instalată rapid și ușor în laborator. Un inginer autorizat din cadrul departamentului de relații cu clienții Eaton (CSE) a efectuat pornirea sistemului UPS și i-a prezentat lui Fry diverșii parametrii de operare.

"Tehnicianul de service i-a arătat cum să obțină informații de la panoul frontal", spune Fry, adăugând că apreciază ușurința cu care poate accesa informații pertinente. "Chiar nu trebuie să facem nimic cu unitatea."

 

Rezultat

Grație dezvoltării sistemului UPS 9355, Array BioPharma se poate concentra pe dezvoltarea unor medicamente care pot salva vieți, în loc să își facă griji legate de funcționarea continuă a sistemelor sale de testare critice. Dispunând de 9355, organizația poate acum:

  • Să furnizeze acces continuu la echipamentul XRD, permițând oamenilor de știință să finalizeze testele și procedurile necesare
  • Să mențină productivitatea, protejându-se în același timp împotriva perioadelor de inactivitate costisitoare
  • Să se asigure că XRD va rămâne în funcțiune până la activarea generatorului Array, grație capacității de funcționare continuă a sistemului 9355
  • Să îndeplinească ușor cerințele mediului de laborator Array cu opțiuni de instalare flexibile