Baixar documento () de 20
Sirenes, sirenes com estroboscópio e unidades combinadas

Flashni - Sirene de alarmes de incêndio Xenônio

O Fulleon Flashni é um dispositivo sonoro e visual que requer um único ponto de instalação.

Ele reduz muito os custos de instalação e é menos intrusivo do que o equivalente ao instalar dois dispositivos separados. Fora da caixa, inclui 32 tons selecionáveis pelo usuário, além de controle de volume para alterar o produto para se adequar à aplicação. 

As versões estão disponíveis com a sirene e o sinalizador sonoro vinculados ou com terminais separados para operação independente. Isso é adequado para aplicações de incêndio, industriais e de sinalização que exigem um dispositivo de indicação combinado.

Segurança em 360°
O tubo de flash de xenônio do sinalizador alertará sobre uma área ampla
Não obstrutivo
É necessário apenas um ponto de instalação
Econômico
A combinação de sirene/sinalizador & sonoro reduz o tempo de instalação e os custos & do projeto

Proteja o que é importante com segurança de 360 graus

 

A notificação visual sobre uma área ampla pode ser desafiadora, mas isso pode ser facilmente superado quando tubos de flash de xenônio são usados em um dispositivo de notificação de incêndio.

Com sua saída de luz alta, os tubos de flash de xenônio maximizam a atenção, atraindo o potencial dos dispositivos dos quais fazem parte, e essa saída alta também significa que são ideais para alertar em uma área ampla. 

Outro benefício dos tubos de flash de xenônio é que eles emitem a mesma quantidade de luz em todas as direções sem flutuação. Isso, somado ao design circular de um dispositivo, como o Flashni, significa que a intensidade de luz igual será emitida em torno de 360°  em uma área ampla.

O sinalizador de xenônio do Flashni também oferece a opção de controlar o flash de forma independente, permitindo um alerta em estágios, dependendo do aplicativo.

Baixa corrente, alto desempenho, uma especificação líder

O Flashni, baseado na tecnologia da sirene RoLP, também é líder em eficiência e confiabilidade, sua ampla gama de tons selecionáveis o torna líder em sinalizadores de sistemas de incêndio convencionais. Com 32 tons para escolher (6 aprovados para incêndio), é fácil adaptar o sensor para que seja adequado para a finalidade em termos de notificação de incêndio e opções gerais de sinalização.

Uma história é profundamente enraizada na tecnologia de comunicações iniciais

Com mais de 2 milhões de sirenes (RoLP) compactas vendidas somente nos últimos 5 anos, sua confiabilidade é aparente, mas como essa sirene de alarmes de incêndio convencional foi projetada? O cérebro da Fulleon, o RoLP foi inventado em 1980 por meio da incorporação inteligente da tecnologia usada em transdutores de telefone. Agora em sua quinta geração, ela tem sido uma das principais bases do portfólio de produtos da então Fulleon, agora da Eaton.

Uma sirene que pode lidar facilmente com os elementos

Com sua lente de policarbonato e invólucro ABS, a sirene Flashni pode suportar facilmente ambientes adversos. Sua capacidade de proteger contra chuva forte, poeira, neve e gelo faz dela um produto adequado para praticamente qualquer aplicação industrial.

O amplo ângulo de visão e a variedade de cores fizeram do Flashni a sirene de referência em instalações industriais.

James Morgan, Gerente Global de Produtos

Uma solução de sirene em conformidade internacional para sistemas de incêndio convencionais

A linha de sirene de alarmes de incêndio RoLP foi certificada por terceiros para atender aos requisitos regulatórios de incêndio em toda a Europa e em todo o Oriente Médio, África e Australásia, incluindo a EN54. Adaptada por muitos países em todo o mundo graças às suas rigorosas auditorias de qualidade de fabricação e bateria de testes de produtos laboratoriais. Você pode apostar sua vida na RoLP certificado pela EN54 para alertar quando mais importa.

Alto e claro. Alertar quando uma vida depende dela.

De instalações comerciais a plataformas de petróleo offshore, um alerta acústico é normalmente o principal método de alarme.

A Eaton tem uma biblioteca de mais de 100 tons de alerta padrão do setor para garantir que sua notificação seja sempre ouvida. Mensagens de alerta de voz estão disponíveis em vários idiomas para evacuação de incêndio, segurança ou proteção.

Icon speaker - white background.jpg

Combine o produto ao projeto com fácil personalização

Com 5 bases diferentes para escolher e uma variedade de entradas de conduítes, classificações de proteção de entrada e opções estéticas, a sirene Flashni pode ser adaptada para se adequar a qualquer aplicação que você precisar.

Base de alarme de incêndio e sinalização Eaton -base única em ângulo midi

Base única em ângulo midi

Opção Flexi-fit para facilitar a instalação em cantos, ou onde o uso de olhais ou gaxetas é preferido.

Bases de alarme de incêndio e sinalização da Eaton - base profunda

Base profunda

Adequada para todos os tipos de fiação de superfície com uma classificação de proteção de entrada IP65 e aberturas para entrada de cabos. 

Base de alarme e sinalização de incêndio Eaton - base única em “U” midi

Base única em “U” midi 

Opção de fácil ajuste para facilitar a instalação em cantos ou onde o uso de olhais ou juntas é preferido.

Bases de alarme de incêndio e sinalização da Eaton - base rasa

Base rasa

Adequada para ocultar a fiação, permitindo a instalação com impacto visual mínimo onde a estética é importante.

Base de alarme de incêndio e sinalização Eaton - base em u

Base em U

Adequada para todos os tipos de fiação de superfície e classificado para proteção de entrada IP65, com aberturas para entrada de cabos.

Linha das bases de alarme de incêndio e sinalização Eaton

Compatibilidade da base

A linha de alarmes e bases de sinalização com classificação de incêndio da Eaton é compatível com RoLP Solista, RoLP, Solex, Solista e Flashi.

Uma plataforma de produtos, um alerta. Sincronicidade em toda a faixa.

A plataforma Roshni dos produtos Askari, Rolp, Flashni, CS200 e Squashni usa a mesma mesa tabela de 32 tons Fulleon, garantindo a sincronização de todos os tons em uma área usando uma variedade de sondas.

Uma Eaton – a fabricante líder mundial em dispositivos de notificação de incêndio

Com os produtos à prova de explosão ATEX da MEDC, até os Sounders certificados pela UL da Wheelock, nosso portfólio diversificado, incluindo Cooper, Fulleon, JSB e Menvier, significa que 1 em cada 5 dispositivos de notificação de incêndio instalados é um produto da Eaton*. Seja qual for o seu setor ou aplicação, a Eaton tem uma solução.

*(HIS Markit, 2018).

Especificações
Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close