Télécharger le document () de 20

Questions fréquemment posées sur le BladeUPS

Le BladeUPS d’Eaton est une alimentation sans coupure modulaire triphasée destinée aux environnements informatiques à haute densité. Cette alimentation sans coupure peut fournir une puissance de secours de 5 kW dans un espace de 6U jusqu’à 60 kW (N+1) dans une seule armoire en déployant des modules supplémentaires de manière facilement modulable et évolutive.

Le BladeUPS d’Eaton est-il un système d’alimentation sans coupure triphasé?

Oui, le BladeUPS d’Eaton est un système d’alimentation sans coupure triphasé d’entrée et de sortie, avec des conceptions de base à 208 V pour le marché nord-américain et à 400 V pour les marchés internationaux. 

Où le système BladeUPS est-il fabriqué?

Le BladeUPS est fabriqué en Caroline du Nord, aux États-Unis. 

Quelle est la puissance en kVA et en kW de chaque module BladeUPS?

Chaque module est conçu pour 12 kVA ou 12 kW. Il est important de noter que la puissance nominale en kW est plus importante que le kVA pour ce produit spécifique en raison du facteur de puissance très élevé (généralement 0,95 à 0,99) de l’équipement informatique que le BladeUPS est conçu pour prendre en charge. 

Combien d’espace occupe le BladeUPS?

Chaque module BladeUPS occupe 6U d’espace de bâti selon la norme industrielle EIA. Chaque module de batterie longue durée (EBM) supplémentaire est de 3U. Chaque U est égal à 4,45 cm (1,75 po), donc chaque module mesure 25,4 cm (10,5 po) de hauteur.  

BladeUPS est-il disponible pour les tensions et fréquences internationales?

Oui, le BladeUPS est proposé en 400 V phase-phase ou 230 V entre phase et neutre. Cette version est également compatible pour les pays dont la tension varie entre 380 et 415 VCA. Le BladeUPS fournit une détection automatique des fréquences. L’unité s’adapte et fonctionne à la fréquence d’entrée qu’il détecte au démarrage. 

Le système BladeUPS est-il livré entièrement configuré?

Le système BladeUPS est l’un des systèmes les plus faciles à installer, à configurer et à déployer sur le marché. Tous les systèmes sont soumis à des tests complets avant d’être expédiés, de sorte que les clients peuvent être certains que les composants fonctionneront parfaitement bien ensemble dès leur sortie de la boîte. Même l’extension future des modules de mise en parallèle ne nécessitera qu’une procédure très simple d’installation avant de les brancher et de les allumer. Par conséquent, Eaton ne proposera pas de systèmes entièrement configurés à l’usine, mais offrira plutôt des services de configuration sur place. 

Le BladeUPS est-il livré avec des batteries installées?

Pour éviter que l’armoire ne soit endommagée par le poids excessif des batteries, les modules BladeUPS seront expédiés les batteries retirées. Cela facilitera également l’installation puisque les batteries n’auront pas besoin d’être retirées du châssis de l’alimentation sans coupure avant l’installation du système dans le bâti ou le boîtier. Le module électronique et les blocs-batteries comprennent un connecteur auto-centreur à l’arrière de chaque bloc, ce qui les rend très faciles à installer ou à retirer. 

Quel type de topologie d’alimentation sans coupure BladeUPS offre-t-il?

BladeUPS propose une technologie d’alimentation hybride. Cette conception innovatrice prend en compte les capacités de conception des alimentations électriques des ordinateurs de telle manière que l’alimentation sans coupure augmente cette capacité, fournissant ainsi une solution de protection électrique très robuste et efficace. 

Quelle est l’efficacité du système BladeUPS?

En fonctionnement normal, le système offre une efficacité minimale de 97 %. 

Comment le système BladeUPS parvient-il à un niveau élevé d’efficacité en fonctionnement normal?

Le BladeUPS s’adapte à la source d’énergie entrante et fournit la puissance ininterrompue dont la charge a besoin tout en sélectionnant dynamiquement le mode de fonctionnement le plus efficace. Ainsi, le BladeUPS protège les charges critiques contre une alimentation de mauvaise qualité. 

Un BladeUPS peut-il être couplé à un générateur?

Le BladeUPS est une très bonne option lorsque vous avez besoin de coupler un générateur avec une alimentation sans coupure. Nous avons conçu des plages de tolérance de fréquence qui permettent de maintenir le système hors du générateur, même si celui-ci n’est pas aussi stable qu’il devrait l’être. Cela permet de s’assurer que votre équipement continue de fonctionner au moyen du générateur plutôt que d’épuiser les batteries. 

Le système BladeUPS convient-il bien aux centres de données ou aux applications informatiques?

Absolument. D’une efficacité et d’une flexibilité exceptionnelles, le BladeUPS a été conçu tout spécialement pour les centres de données et les applications informatiques, du simple bâti au centre de données d’entreprise. 

Le BladeUPS assure-t-il une protection contre les phénomènes transitoires de tension des compagnies d’électricité?

Oui. Le BladeUPS a été conçu avec une capacité de filtrage d’entrée qui répond à plusieurs caractéristiques techniques afin de protéger les équipements informatiques contre la foudre ou d’autres phénomènes transitoires de tension généralement observés sur l’entrée CA. 

J’ai du bruit sur l’entrée du réseau électrique. Cela se verra-t-il sur la sortie du module BladeUPS?

Non. Le bruit à l’entrée est filtré grâce à la façon dont est conçue l’entrée du système. 

Le système BladeUPS assurera-t-il encore une protection efficace si la fréquence du générateur devient irrégulière?

Le système BladeUPS a été conçu pour s’adapter intelligemment à des conditions changeantes comme celle-ci. En effet, le BladeUPS est assez intelligent pour fonctionner de manière non synchronisée avec les différentes fréquences d’entrée, ce qui permet d’obtenir une fréquence de sortie stable de 60 ou 50 Hz. Le système fait cela sans avoir recours à une batterie de secours, ce qui permet d’économiser la capacité de la batterie pour le retransfert lorsque la tension du réseau électrique est rétablie. 

Ai-je besoin d’une dérivation d’entretien externe pour le BladeUPS?

Non. Chaque châssis de base du module BladeUPS comprend un mécanisme de dérivation d’entretien automatisé.

  • Dans un seul système BladeUPS, la dérivation d’entretien mécanique s’actionne automatiquement si des modules électroniques ou des batteries remplaçables à chaud sont retirés. Cette fonction garantit que l’alimentation des charges protégées n’est pas accidentellement interrompue par une erreur humaine. 
  • Dans une configuration parallèle multi-modules, le système détermine d’abord s’il fonctionne en mode redondance ou en mode capacité. 
    • Si les modules BladeUPS ont été mis en parallèle à des fins de redondance, le retrait d’un module électronique ou d’une batterie ne rendra pas nécessaire un transfert en mode entretien. Seule l’unité UPS en cours d’entretien est mise hors ligne, tandis que sa charge est automatiquement transférée aux autres unités de la configuration. 
    • Si les modules BladeUPS ont été mis en parallèle pour la capacité, et que des activités d’entretien risquent de causer une condition de surcharge sur d’autres modules, le retrait d’un module ou la mise hors ligne d’une unité déclenche alors un transfert automatique vers la dérivation d’entretien.