Dokument herunterladen () von 20

Erweiterung des Kompaktleistungsschalters um digitale Funktionen

Vorhersagbarer und sicherer Betrieb mit digitalen Kompaktleistungsschaltern

Der Kompaktleistungsschalter mit digitalen Auslösern kann zusätzlich zum Überlastschutz sogar die Verfügbarkeit von Fertigungsstraßen und die Sicherheit des Bedienpersonals erhöhen. Mit dem Lebenszyklusmanagement wird die vorbeugende Instandhaltung zum Kinderspiel. Der integrierte Störlichtbogenschutz sorgt für mehr Sicherheit bei der Wartung, und die integrierte Messung kann für Zustandsüberwachungs- und Energiemanagementsysteme verwendet werden.
eaton-bottling-machine

Lebenszyklus-Management

Das Auslösen eines Schutzschalters bei Überstrom ist insofern wichtig, als es Maschinen und andere Vermögenswerte vor Schäden schützt. Andererseits führt die Auslösung eines Leistungsschalters in der Regel zu einer Produktionsunterbrechung. Ist die Ursache des Vorfalls einmal beseitigt, sollte der Betrieb so bald wie möglich wieder aufgenommen werden. Aber ist der Schalter immer noch im betriebsbereiten Zustand? Oder muss er ausgetauscht werden, damit beim nächsten Überlaststrom oder Kurzschluss keine Fehlfunktion und noch größere Ausfälle auftreten? Lesen Sie in unsem Whitepaper, wie Ihnen die Lebenszyklusmanagement-Funktion in der neuen digitalen Auslöseeinrichtung des Kompaktleistungsschalters dabei helfen kann, Ihr Unternehmen stets auf der sicheren Seite zu wissen.

Sicherheit über die Norm hinaus

In bedeutenden Produktionsstätten oder Betrieben mit kritischen Prozessen kann jede Unterbrechung extrem teuer werden. Deshalb müssen Wartungsarbeiten gegebenenfalls unter Spannung durchgeführt werden. Zur Reduzierung von Störlichtbögen bietet Eatons digitaler Kompaktleistungsschalter einfach bedienbare Systeme, die genau für solche Wartungsarbeiten ausgelegt sind. Das System sorgt bei der Arbeit am Schrank oder an der Maschine für eine sichere Arbeitsumgebung, und das System kann bei geschlossenen Schranktüren automatisch in den Normalbetrieb zurückgesetzt werden. So können Fertigungsstraßen ohne Unterbrechung laufen, während die Wartungsteams stets maximale Sicherheit genießen. 

 

Technicians doing maintenance on a panel board
Analog energy metering device

Energiemanagementsysteme nach ISO 50001

Dass die Ausbeutung der Ressourcen so nicht weitergehen kann, wird in immer mehr Regionen der Welt zum zentralen politischen Thema.  Auf Regierungen und die Industrie wird der Druck, nachhaltige Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs einzuleiten, immer größer.  Viele Regierungen haben bereits Programme eingeführt, um Unternehmen bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen zu unterstützen.  In Europa ist der Zugang zu solchen Programmen sehr oft an die Einrichtung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 geknüpft. Was bei der geplanten Einführung eines Energiemanagementsystems zu beachten ist, haben wir auf der folgenden Seite zusammengefasst.

Smart Factory mit digitalem Hauptschalter für ihr Energiemanagementsystem

In intelligenten Fabriken ist die Einrichtung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 der erste wichtige Schritt zur kontinuierlichen Senkung des Energieverbrauchs. Allerdings können nur dann nachhaltige Ergebnisse erzielt werden, wenn die Messgenauigkeit der verwendeten Komponenten ausreichend und die Datenerhebung wirklich konsistent ist.
eaton-schrems-austria-man-looking on-display
Die Smart Factory von Eaton in Schrems produziert jedes Jahr Tausende von elektrischen Schaltgeräten. Ihr jährlicher Energieverbrauch beträgt bis zu 111 MWh. Die Einrichtung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 hilft Ihnen, jedes Jahr 2% der Energie einzusparen. Mit dem neuen digitalen Kompaktleistungsschalter NZM ist die Datenerfassung der Maschinen und die Kommunikation mit dem zentralen Manufacturing Execution System (MES) wesentlich einfacher geworden als bisher.

Not-a-Boring Competition

Die Studierendengruppe TUM Boring beteiligt sich am von Elon Musk ausgeschriebenen Wettbewerb zur Entwicklung der schnellsten Tunnelbohrmaschine der Welt. In Anbetracht der Bedeutung eines nachhaltigen Transportwesens. Eine der Bedingungen des Wettbewerbs war es, den Energieverbrauch der Maschine zu messen und zu kontrollieren. Eaton unterstützt das Projekt mit seinem digitalen NZM und anderen Produkten.

Vorhersagbarer und sicherer Betrieb mit digitalen Kompaktleistungsschaltern

 

Der digitale Kompaktleistungsschalter NZM lässt sich dank der großen Auswahl an verfügbarer Feldbuskommunikation und dem umfangreichen Zubehörprogramm leicht in Maschinen und Stromverteilungssysteme in Smart Factories integrieren. Er lässt sich perfekt mit anderen Schaltkreisschutz- und Motorsteuerungsgeräten von Eaton kombinieren. Die hochpräzisen Messfunktionen des Schalters machen ihn zum idealen Gerät für die Bereitstellung von Energiedaten in Energiemanagementsystemen, die die Anforderungen der ISO 50001 erfüllen.

Ausgewählte Produkte und Dienstleistungen

xSpider Entwurfssystem für Niederspannungsnetze

Die xSpider Software ist ein grafisch orientiertes Entwurfssystem zur Dimensionierung von Niederspannungsnetzen, die mit Schutzgeräten von Eaton bestückt sind. Für Strahlen- oder Maschennetze gestattet es die Berechnung von Spannungsabfällen, Lastverteilung und Kurzschlussströmen sowie die anschließende Eignungskontrolle der verwendeten Kabel und Schutzgeräte. Die Software ist in erster Linie für Designer und Berechnungsingenieure gedacht.
540567758
Digitaler Kompaktleistungsschalter NZM
eaton-digital-rcd
Digitale Fehlerstromschutzschalter Typ B, Bfq & B+
eaton-leistungsschalter
Leistungsschalter