Dokument herunterladen () von 20

Effiziente und sichere Integration von Photovoltaik und Stromspeicher für Privathaushalte

Kombination von Solarenergie und Stromspeichern für Privathaushalte

Etwa ein Drittel des Energieverbrauchs in Europa entfällt auf Privathaushalte. Jedes Eigenheim, das in seiner Energiestrategie die erneuerbaren Energien berücksichtigt, reduziert die Netzbelastung, was unerlässlich ist für eine kohlenstoffarme, nachhaltige Zukunft.

Hausbesitzer, die zusätzlich zu ihren Solarmodulen auch Stromspeicher einsetzen, können ihre Energiekosten und ihren Kohlenstoffausstoß um etwa 30 % senken

Entdecken Sie unser neues xStorage Hybrid System

Der xStorage Hybrid ist ein Stromspeichersytem mit integrierten Batteriemodulen und Hybrid-Wechselrichter, das sich perfekt für den Einsatz in Privathaushalten eignet.

xStorage Hybrid ist ein System zur Speicherung von lokal erzeugter erneuerbarer Energie, die dann genutzt werden kann, wenn der Bedarf am größten ist, z.B. zu Spitzenlastzeiten, oder wenn bei einem Netzausfall die Versorgung der wichtigsten Verbraucher aufrechterhalten werden muss.

Home
solar-panel-on-home-rooftop-getty-525206743

Sichere Integration von Photovoltaik und Speichersystemen

Sicherheit hat immer oberste Priorität, egal ob ein Hausbesitzer Geld sparen möchte, Energieunabhängigkeit, Kapazitätserweiterung oder eine Mischung aus diesen Motiven anstrebt. Sowohl bei Nachrüstungen als auch bei Neubauten sind Anlagen erforderlich, die das Haus, seine Bewohner und ihr Eigentum ausreichend schützen. Eaton bringt mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Elektroindustrie einen großen Erfahrungsschatz im Bereich der Energiespeicherung und des sicheren Energiemanagements mit. Unsere Produkte, wie z. B. Switches, DC-Überspannungsschutz und PV-fähige Installationsverteiler, werden nach den höchsten Sicherheitsstandards entwickelt und sind einfach zu installieren und zu verwenden.

Hausbesitzer Bjarne Tveit hat es geschafft, durch die Kombination von Solarenergie und Stromspeicher von Eaton seine Stromkosten zu senken

„Als wir einzogen, betrug der Energieverbrauch rund 44 000 kWh pro Jahr. Wir nahmen uns vor, diesen um zwei Drittel zu reduzieren und rund 30.000 kWh einzusparen.

Entdecken Sie, wie Magnus Vågen und seine Familie durch Isolierung, Solarpaneelen, eine Wärmepumpe und Eatons Stromspeicher 75 % weniger Energie verbrauchen

„Ich wollte aus meiner Solarstromanlage mehr herausholen. Nun kann ich durch die neuen Installationen die Energie speichern, wenn die Preise niedrig sind und nutzen, wenn sie hoch sind.“

In einer Wohnanlage in Norwegen wurden zur Maximierung des Verbrauchs von Solarenergie und zur Unterstützung des Aufladens von Elektrofahrzeugen 20 Stromspeicher von Eaton installiert.

„Die Energiespeicherung wird den zukünftigen Energiemarkt ergänzen und die Verbraucher werden von einer intelligenteren Energienutzung profitieren. Der Kunde wird in der Lage sein, sein Haus intelligenter zu verwalten.“

Sehen Sie sich weitere Produkte an:

xStorage Hybrid
Xstorage hybrid three phase inverter with 8 batteries r
xStorage Hybrid
Überschüssige erneuerbare Energie auffangen, effizient speichern und dann freisetzen, wenn die Nachfrage nach Energie hoch oder die Produktion erneuerbarer Energie niedrig ist.
xComfort IKA Solar
IKA Solar
Schutz der PV-Module und PV-Wechselrichter vor Überspannungen, Vermeidung kostspieliger Überspannungsschäden und Ausfälle mit unserer anschlussfertigen Systemlösung.
eaton-surge-protection-sppvr-en-us.jpeg
SPPVR Überspannungsschutz
Sorgen Sie dafür, dass Ihr System nicht durch ein Überspannungsereignis auf der Gleichstromseite (DC) Ihrer PV-Anwendung beschädigt wird.