Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Daha Esnek Bir Veri Merkezi Tasarlayın

Yeni teknolojiyi kucakladığınız anda, bu yeni teknoloji değişiyor. Veri merkezleriniz bugün yeni performansla büyük verilerin taleplerini karşılamak durumundadır. Fiziksel katmanınızın sürekli değişmekte olan IT altyapınızla olan uyumunu sağlamak için çevik, esnek ve ölçeklenebilir tasarımlar yapmanıza yardım ediyoruz.

Esnek bir veri merkezi tasarımı ile yarına hazırlıklı olun.

Teknolojideki sürekli yeniliklerle, veri merkeziniz sürekli yarına hazır olurken, bugün çevik, esnek ve ölçeklenebilir olmalıdır. Sanallaştırmadan altyapınızın modernleştirilmesine kadar, amacınız ister mevcut çalışma sahanızın kullanım ömrünü uzatmak, ister yeni bir veri merkezi tasarlamak olsun, size en uygun yatırım getirisi için büyüme, kapasite ve üretkenliğe odaklanmanıza yardım etmemize izin verin.

Büyüme ve değişim için tasarım

Yarın için ne gerekiyor? Sizin için zorlu görev bu sorunun cevabını bulmaktır. Yeni teknolojileri kullanmak IT ekipmanının kendisinin ömrünü uzatan destekleyici altyapının oluşturulmasını tetikleyecektir. Gereğinden fazla yapılaşmak istemeyeceğinize göre cevabınız ölçeklenebilirliktir. Güç dağıtımı, kabinler, kafes çözümleri ve yapılandırılmış kablo yönetiminden, güç koşullandırması, kalite, destek, izleme ve yönetime kadar işinizin büyümesine yardımcı olabilecek ve değişmekte olan teknolojileri içinde bulunduracak ölçeklenebilir ve esnek çözümler tasarlıyoruz. 

Toplam sahip olma maliyetini en aza indirgeyin.

Yüksek mevcudiyeti olan UPS, CoSentry müşterilerini her zaman ‘’devrede’’ tutuyor.

CoSentry en yüksek mevcudiyete ihtiyaç duyuyordu. Bunun için, UPS eşi görülmemiş güç performansı, güvenilirlik ve verimliliği sunmuştur.
Bir ekipmana yatırım yaptığınızda, bu sadece satın alma maliyeti demek değildir. Bu yatırımın içinde bakım masrafları da vardır. Ürünlerimiz uzun dönem performans ve maksimum ROI ( Yatırım Getirisi) için tasarlanmıştır. Güç dağıtımı ekipmanımız rack ve sıra seviyesinde modülerdir. Alışılmadık derecede verimli UPS cihazlarımız, daha az elektrik tüketerek ve daha az soğutma gerektirirek, güç maliyetlerini kesmektedir. Ve daha az ayak iziyle, tasarımlarımız maliyet tasarruf sağlayan diğer çözümlerimiz için değerli alanlar açmaktadır.

Eskimekte olan altyapıyı iyileştirmek

İyileştirmeyi haklı göstermek, daha yeni teknolojilerin verimliliğini, ölçeklenebilirliğini veya ekipman performansını, mevcut bakımı, tamir ve servis sözleşmesi maliyetlerini ve ROI’yi etkileyecek diğer faktörleri de içeren ekipman performansını değerlendirmek anlamına gelmektedir. Ekipmanın asıl maliyetine ek olarak, tüm tasarımı ve işletim döngüsünü göz önüne alarak operasyonel olarak bu yükseltmenin maliyetini karşılayabilme sorusu da akıllara gelmektedir. 

 

Altyapılarınızı daha hızlı, daha verimli ve daha uygun maliyetli bir süreç dahilinde iyileştirmek konusunda tecrübeliyiz. Biz mevcut tesisatlarla uyumlu olan ürün ve hizmetler sağlarken, siz de büyük bir yatırım hazırlığı olmaksızın yeni bir ekipmanın tüm faydalarına kavuşursunuz.

Kısıtlanmış kapasitenizi serbest bırakın.

Artmakta olan iş taleplerini karşılamak son gelmeyen bir zorluktur. Bunu yapmak, sahip olduğunuz imkanlarla çalışırken kapasitenizi iyileştirmenizi gerektirmektedir. Ama yeterli alanınız veya rack alanınız yoksa, yeni komponentleri nasıl ekleyebilirsiniz? Veya bu komponentlere nasıl güç vereceksiniz? Size bu konuda yol gösterebiliriz. Ekipman ekleyerek, ekipmanı kaldırarak veya değiştirerek mimarinizde değişiklikler yapmanıza ve mevcut ortamda daha fazla kapasite açmanıza yardım edebiliriz. PDU’ları, rack’ları ve muhafazaya alma sistemlerini de içeren çözümlerimiz, mevcut tesisatlarınıza uyacaktır.

Üretkenlik için alan yaratın.

Veri merkezlerinde alan çok önemlidir. Ürün tasarımlarımız, komponentleri ortadan kaldırarak ve asıl ayak izlerini azaltarak, gücü ve kablolamayı yönlendirme yoluyla alan açmanıza yardım etmektedir. 

 

Yapılandırılmış kablo yönetimi veri merkezi boyunca kurulum kolaylığı ve daha temiz geçitler sunarken, veri yolu çözümlerimiz güç desteğini vermenizi sağlamaktadır. PDU’larımızın tasarımı fazla yer kaplamayan şalterlerle düşük bir profile sahiptir. Portföyümüz ise, rack’lar içerisinde daha yoğun kablolamanın yanı sıra, ekipmanı hareket ettirme ve ortadan kaldırma, daha iyi hava akışı sunma ve yüksek performanslı bilgi işlemin avantajından yararlanma esnekliğini sağlamaktadır.