Eine ununterbrochene und störungsfreie Stromversorgung ist für alle Bereiche der Industrie, des Gesundheitswesens und für Haushalte von entscheidender Bedeutung und ihre Notwendigkeit wird heutzutage als selbstverständlich erachtet. Dennoch war sie noch nie so grundlegend wie heute. Gebäude, Dienstleistungen und Prozesse hängen zunehmend von Computern, dem Internet der Dinge (IoT) und anderen elektronischen Geräten ab, die mit dem Stromnetz verbunden sind, und wir müssen uns bereits jetzt mehr und mehr auf Fragen des Energiemanagements konzentrieren. Das bedeutet, dass die Fähigkeit zur Bewältigung von Spannungseinbrüchen, Überspannungen oder Spannungsspitzen zusammen mit Leitungsstörungen oder anderen Stromschwankungen ebenso wichtig ist wie die Bewältigung kompletter Stromausfälle.
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) bietet diesen Schutz. Sie erkennt, wenn sich die Stromqualität verschlechtert oder ein Stromausfall auftritt, und bietet nahezu sofortigen Schutz vor Stromunterbrechungen, so dass eine Ersatzstromquelle (z. B. ein Dieselgenerator) aktiviert oder Geräte kontrolliert abgeschaltet werden können.
"In einer Welt, in der rund um die Uhr gearbeitet wird, müssen Unternehmen darauf vertrauen können, dass selbst bei Unterbrechungen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, ein kostspieliger Verlust der Geschäftskontinuität aufgrund von Stromproblemen mit Hilfe der USV-Technologie vermieden werden kann."
Hier sind fünf Gründe, warum eine USV ein Muss ist:
1. Zur Unterstützung der Geschäftskontinuität
Zeit ist Geld - vor allem, wenn es um kostspielige Ausfallzeiten geht, die Unternehmen und Organisationen daran hindern, Dienstleistungen zu erbringen, Produkte zu produzieren und Kunden zu bedienen, um ihre hohen Erwartungen zu erfüllen. In einer Welt, in der rund um die Uhr gearbeitet wird, müssen Unternehmen darauf vertrauen können, dass selbst bei Unterbrechungen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, ein kostspieliger Verlust der Geschäftskontinuität aufgrund von Stromproblemen durch den Kauf einer geeigneten USV vermieden werden kann.
2. Schutz von wertvollen Vermögenswerten
Von Fabrikmaschinen und anderen Produktionsanlagen bis hin zu IT und empfindlichen medizinischen Geräten investieren Unternehmen und Organisationen viel in die Anlagen, auf die sie angewiesen sind. Die Gefahr von Schäden durch Stromausfälle und schlechte Stromqualität ist groß - vor allem, wenn die Stromversorgung plötzlich wiederhergestellt wird. Die USV-Technologie bewältigt nahtlos alle Phasen von Stromunterbrechungen und reduziert so die Notwendigkeit kostspieliger Reparaturen und Ersatzgeräte.
3. Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit
Da gewerbliche und öffentliche Gebäude immer größer und komplexer werden, steigt auch der Bedarf an ausfallsicheren Systemen, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Türen, Aufzüge und Rolltreppen sind auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen, damit sie sich schnell und sicher im Gebäude bewegen und im Bedarfsfall schnell evakuiert werden können. In einer Zeit, in der eine wirksame Belüftung Teil des Gesundheitsschutzes in Büros und anderen Arbeitsumgebungen ist, ist eine Notstromversorgung für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) ebenfalls von entscheidender Bedeutung - insbesondere in Bereichen mit gefährlichen Chemikalien.
4. Verhinderung des Verlusts von Menschenleben im Gesundheitswesen
Operationssäle und Intensivstationen sind voll von empfindlichen lebensrettenden Geräten, die rund um die Uhr verfügbar sein müssen. Bei einer Operation kann man es sich nicht leisten, dass elektronische Werkzeuge, Instrumente und Überwachungstechnologien mitten in einem Eingriff plötzlich nicht mehr verfügbar sind. Eine USV bietet im Falle eines Stromausfalls oder einer Stromschwankung eine nahezu sofortige Reaktion und gibt dem medizinischen Personal die Sicherheit, dass die Patientenversorgung nicht beeinträchtigt wird.
5. Unterstützung der Reputation
Ein hervorragender Kundenservice hängt von einem einfachen Zugang über alle Kanäle ab, oft rund um die Uhr, unterstützt durch nahtlose Lieferketten. Wenn ein Stromausfall oder eine Schwankung in der Stromqualität die Systeme unterbricht oder beeinträchtigt, kann dies ernsthafte Auswirkungen auf den Ruf der Marke haben. Enttäuschte Kunden könnten erwägen, sich an einen anderen Anbieter zu wenden - und ihre Enttäuschung nicht für sich behalten.
Eaton bietet eine Reihe von spannenden Schulungen und Seminaren an, die Ihnen helfen, die komplexen Aufgaben in Ihrem Arbeitsalltag zu meistern. Wählen Sie aus unserem Angebot an kostenlosen Trainingskursen.
Informieren Sie sich über neue Produkte, bevorstehende Schulungen, Verkaufsveranstaltungen und Neuigkeiten aus der Welt von Eaton.