IZMIR, TÜRKEI... Der internationale Verpackungsmaschinenhersteller Athapack hat seinen türkischen Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umgestellt und neun Green Motion Home EV-Ladestationen von Eaton installiert. Das intelligente Energiemanagement-Unternehmen Eaton übernahm 2021 die Firma Green Motion, die seit vielen Jahren als Innovator auf dem Markt tätig ist. Durch die mit allen Arten von Elektrofahrzeugen kompatiblen Ladestationen können sowohl die Mitarbeiter des Unternehmens als auch die Kunden, die den Standort besuchen, ihre Fahrzeuge bequem aufladen.
Für Athapack ist dies der nächste Schritt im Rahmen einer langfristigen Strategie mit dem Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften. Damit wird dem zunehmenden Interesse an Klimaschutzmaßnahmen in der Türkei Rechnung getragen, da die politische Führung ihr Ziel zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen bis 2030 von 21% auf 41% erhöht hat.
Der gute Ruf von Eaton für qualitativ hochwertige Produkte und Serviceleistungen war der Grund für die Entscheidung von Athapack. Mit den Green Motion EV-Ladestationen von Eaton wird der Lastausgleich durch die bewährte Eaton-Technologie optimiert, die den täglich wechselnden Bedarf der Fahrzeuge steuert. Die Green Motion Home AC-Ladestationen von Eaton sind mit Typ-2-Steckern ausgestattet und für alle EV-Typen mit Mode-3-Ladung ausgelegt.
Darüber hinaus sind die Ladestationen robust und witterungsbeständig, für die Installation im Freien geeignet und können je nach Platzverhältnissen in jeder beliebigen Position, am Boden oder an der Decke, installiert werden. Eaton stellt auch eine mobile App zur Verfügung, mit der sich E-Ladestationen einfach überwachen und die Stromverfügbarkeit in Sekundenschnelle anzeigen lassen.
Athapack, das seit über 30 Jahren in der Verpackungsindustrie tätig ist, hat verschiedene Initiativen zur Verringerung seiner Umweltbelastung durchgeführt. Dazu gehören die Verwendung von Recycling-Materialien, die Optimierung des Energieverbrauchs, die Minimierung von Abfällen und seit kurzem auch die Installation von Sonnenkollektoren. Eaton ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energiemanagementlösungen und hat innovative Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die den Übergang zu sauberer, dezentraler Energie erleichtern, wie z. B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Solarwechselrichter und Energiespeichersysteme.
CEO und Besitzer von Athapack Yiğit ÇAM sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Eaton, mit der wir unseren Mitarbeitern und Kunden die Möglichkeit bieten, ihre Fahrzeuge aufzuladen. Damit wollen wir den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Schaffung einer besseren Zukunft für unseren Planeten unterstützen.“
Yılmaz Özcan, Country Sales Manager, Eaton Türkei, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, mit Athapack zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das weiß, wie wichtig es ist, seine Geschäfte auf umweltverträgliche Weise zu führen. Unsere Green Motion EV-Ladestationen sind so konzipiert, dass sie den Nutzern von Elektrofahrzeugen ein hochwertiges und zuverlässiges Ladeerlebnis bieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch leichter zugängliche und bequeme Lademöglichkeiten mehr Menschen zur Elektromobilität ermutigen und die Treibhausgasemissionen reduzieren können.“