Ort: Frederick, Maryland
Segment: US-Verteidigungsministerium
Problem: Filterung von Duschwasser zur Wiederverwendung in der Wüste
Lösung: Filtersysteme von Eaton
Ergebnisse:Verbesserte Duschwasserqualität
Die Systeme zur Wiederverwendung von Duschwasser mit den Filtern von Eaton sind aktuell in Afghanistan im Einsatz und sparen dem Militär durch eine mögliche Wiederverwendung Geld. Zudem retten sie Leben, da weniger Wasser mit LKWs transportiert werden muss und so das Risiko von Explosionen oder anderen terroristischen Anschlägen während des Transports gemindert wird.
Hintergrund
Während seines über 40-jährigen Bestehens hat Global Defense Technology & Systems, Inc. (GTEC) missionskritische, technologiebasierte Systeme, Lösungen und Dienstleistungen für nationale Sicherheitsbehörden und andere Programme der US-Regierung bereitgestellt. Vor Kurzem sicherte sich das Unternehmen einen Auftrag des US-Verteidigungsministeriums zur Versorgung der US-Army mit wichtigen Systemen zur Wiederaufbereitung von Wasser für in Afghanistan stationierte Truppen.
Im Rahmen dieses Auftrags liefert GTEC Expeditionary Tricon Systems, welche mit den neuesten zugelassenen Systemen zur Duschwasseraufbereitung ausgestattet sind. Diese Systeme sind auf die Bedürfnisse der Armee in Afghanistan ausgelegt. Sie sind schnell einsatzbereit, leicht, robust, einfach zu transportieren und in ca. 45 Minuten eingerichtet.
Herausforderung
Damit sie vollständig effektiv arbeiten können, benötigten die GTEC-Systeme ein Filtrationssystem, das erschwinglich, effizient, leicht zu warten und vollständig kompatibel mit den hohen Ansprüchen einer aktiven Militärbasis ist. Um sicherzugehen, dass all diese Anforderungen erfüllt wurden, testete GTEC verschiedene Filtrationstechnologien über 5 Jahre lang, einschließlich Systeme, die eine arbeitsintensive manuelle Reinigung erforderten.
„Die Notwendigkeit eines selbstreinigenden Filters wurde bereits in der Anfangsphase der Entwicklung des Systems ausgemacht“, sagt Rich Riddle, GTECs Director of Advanced Systems. „Bei dieser Anwendung war die Haarentfernung aus dem Abwasserstrom die primäre Herausforderung und Aufgabe für den Filter, der als einem Mikrofilter vorgeschalteter Vorfilter agieren musste.
Er fügte an, dass die Herausforderung für das Filtrationssystem nicht nur darin bestand, große Mengen an menschlichem Haar zu entfernen, sondern auch große Mengen an Pferdehaar. Die GTEC-Ingenieure fanden nach anfänglichen Tests heraus, dass ein Kantenspalten-Filtermedium mit einer Größe von 15 Mikrometern benötigt wurde.
Lösung
Letztendlich wurde der Filter DCF-800 mit mechanischer Abreinigung von Eaton als Lösung ausgewählt.
Die Filter mit mechanischer Abreinigung von Eaton zählen zu den effizientesten Filtern mit mechanischer Abreinigung auf dem Markt. Die DCF-Filter werden mit einem dauerhaft niedrigen Differenzdruck betrieben und benötigen keine Einmal-Filtermedien. Sie erfordern weniger Eingriffe durch das Personal und sind praktisch wartungsfrei mit einer Betriebszeit von 100 Prozent.
„Da die Duschwasseraufbereitungssysteme auf eine sehr hohe Wiederaufbereitungsmenge ausgelegt sind, wurden die DCF-Filter mit mechanischer Abreinigung des Filtermediums von Eaton ausgewählt“, fügt Riddle an.
Eaton arbeitete mit dem GTEC Designteam zusammen, um die Auswahl des DCF-Filters zu bestätigen und einen speziellen, an den Filter geschweißten Edelstahl-Grundträger zu entwickeln. Dieser wurde benötigt, um eine Anforderung von GTEC zu erfüllen, welche die Integration des Filters im vorhandenen eingeschränkten Raum erforderte.
Ergebnis
Die ersten Tests wurden mit einem synthetischen Duschwasserersatz durchgeführt, der absichtlich den Verunreinigungsgrad von Duschwasser weit überschritt. Unter diesen Testbedingungen lag die mit dem Eaton DCF-Filter erreichte Verunreinigungsentfernung bei 100 Prozent.
„Auch der Reinigungszyklus wurde etwas verkürzt und der Druckverlust blieb innerhalb unseres erforderlichen Grenzbereichs“, so Riddle.
Er fügt an, dass die Systeme zur Duschwasseraufbereitung und der Filter von Eaton beim Test in der Anlage in Fort Dix der US-Armee in New Jersey keinerlei Probleme mit echtem Duschabwasser hatten. Zudem kam es bei einem Test im Aberdeen-Testzentrum der US-Armee in Maryland zu keinen Problemen mit Straßenunebenheiten und Vibrationen oder mit den extremen Temperaturen, denen Militärausrüstung standhalten muss.
Die Auslieferung der Systeme begann Ende 2010 und wurde 2011 fortgesetzt.
„Die Systeme zur Wiederverwendung von Duschwasser mit den Filtern von Eaton sind aktuell in Afghanistan im Einsatz und sparen dem Militär durch eine mögliche Wiederverwendung Geld. Zudem retten sie Leben, da weniger Wasser mit LKWs transportiert werden muss und so das Risiko von Explosionen oder anderen terroristischen Anschlägen während des Transports gemindert wird“, sagt Riddle.