Belgeyi İndir () / 20

Gideceğimiz Yere Zamanında Varmak Bizimle Kolay.*

*Biz Hareket Halindeki İnsanlar Topluluğunun Bir Parçasıyız. Dünyanın dört bir yanındaki şehir ve ülkelerde, mucizevi bir hızda hareket edebiliyoruz. İster demiryolu, ister karayolu ister havayolu olsun, zaman dilimleri arasında gezinmek akıllı telefonlarımızdaki uygulamalarda gezinmek kadar kolaydır.

Ulaşım, dünyanın sonsuz ürün ve hizmet akışının devamını ve insanların sürekli çalışmasını sağlamak için birlikte çalışan birbirlerine bağlı binlerce sistemle küresel ekonomiye güç vermektedir. Yük rampasından, otobana... Körük üzerinde… Ve yol boyunca her durakta…

En önemli husus da bunların hepsinin güvenilir, verimli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiğinden emin olmaktır. Ve Eaton her adımda orada olacak ve ulaşımı kolaylaştıran kritik teknolojileri etkinleştirecektir.

Kat Ettiğiniz Her Mesafe Bizimle Güzel.*

* Her gün milyonlarca kişi, yola çıkıp şahsi araçlarıyla iş yerine gidiyor veya işi gereği araç kullanıyor. Biz araçlarımızla tatile, öğle yemeğine giderken, çocuklarımızı okula götürürken ve diğer işlerimizi hallederken, işletmeler ise stokların dolduğundan, hammaddelerin tam zamanında vardığından, palet ve ambalajların plana göre dağıtıldığından emin olmakla uğraşıyor. 

Bu yüzden Eaton, yolcuların otomobillerinin ve ticari araçlarının her yolculukta daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için hep yollardadır. Yakıt ekonomisine katkıda bulunan gelişmiş motor hava yönetimi sistemi, şanzıman çözümleri veya daha iyi bir ortama zemin hazırlayan yakıt emisyon sistemleri sayesinde kat ettiğiniz her kilometrede, Eaton teknolojilerinin izi vardır. 

Eaton’ı sadece yoldaki araçlarda değil, yolların yapım ve bakımında da görürsünüz. Hedefinize sağ salim varabilmeniz için yol açan inşaat makinelerinin güvenilir şekilde çalışmasını valflerle, debriyajlarla ve şanzıman sistemleriyle, Eaton olarak biz sağlıyoruz.
close-up-of-child-sleeping-in-carseat.jpg

Şanzımanlar, kompresörler, valfler veya elektriksel komponentler gibi Eaton’da ürettiğimiz ürünler araçların daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyor. Bence, bu da bizi topluma ve dünyaya bağlıyor.

Maria, Araç Grubu, Kıdemli Ürün Gelişim Mühendisi
close-up-of-woman-waiting-for-subway-train.jpg

İşlerinizin Yolunda Gitmesi Bizimle Kolay.*

*New York’taki Grand Central’dan, Mumbai’deki Chhatrapati Shivaji Terminus’a, dünya genelindeki tren istasyonları yakın çevredeki  faaliyetlerin merkezidir. Demiryolları, bir şehirden diğer bir şehre veya bir ülkeden diğerine yolculuk etmenin en kolay ve en uygun maliyetli yollarından biridir. Dünya genelindeki ülkeler içinde rayların toplam uzunluğu bir milyon milden daha fazladır.

Eaton’da, bizler demiryolu altyapısını daha akıllı, güvenilir ve daha verimli bir kaynak haline getirmeyi amaçlıyoruz. Yolcuların yola çıkabilmeleri için tren garlarının inşasına ve yenilenmesine yardımcı oluyoruz. Gelişmiş sinyalizasyon ve kontrollerimiz tüm güzergâh boyunca verimliliğin ve güvenliğin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Biz ayrıca her gün işe gidip işten dönen kişilere hareket olanağı sağlamak ve kentlerin büyümesine katkıda bulunmak için, Stockholm’den Pekin’e, metro ve toplu taşıma sistemlerindeki modern mühendislik harikalarına güç sağlanmasına yardımcı oluyoruz.

Demiryolu operatörleri trendeki yolcuları, saatte yüzlerce kilometre yol alsalar bile güvenliğini sağlama ve rahat ettirme konusunda Eaton’a güvenmektedir. Güvenilir güç dağıtım ve çevrim teknolojimiz veya haberleşmeyi iyileştiren uzaktan kumanda ve kablosuz sistemlerimizle her yolculuğun güvenli ve tam vaktinde gerçekleşmesine yardımcı oluyoruz.

 

Mobilitenin geleceğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karbonsuzlaştırma ve dijitalizasyon ile enerji depolamasını geliştiriyor ve yolcular için kusursuz bir yolculuk deneyimini nasıl yaratabileceğimiz hakkında her zaman fikir üretiyoruz.

Delphine, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Mobilite Segment Müdürü

Kilometrelerce Yükseklikte Seyir Bizimle Kolay*

*Hava seyahati gitgide popüler hale geliyor. 2015 yılında, neredeyse 3.5 milyar insan hava taşımacılığından faydalanmıştır ve o zamandan bu yana dünyanın nüfusu hızlı bir şekilde artarken yolcu sayısı da artmış ve son derece hareketli olan orta sınıf izne ayrılmış ve tatile çıkmıştır. Günümüzde küresel şirketler ve bu şirketlerin çalışanları Singapur’dan Pune’ye ve Zürih’ten Pittsburg’a uçuşlar gerçekleştirerek sayısız sınırı aşmaktadır.

Seyahatinize başladığınız andan itibaren, Eaton e-biletlerinizi hazırlayan geniş veri merkezlerine güç vererek, uçağınızın güvenli bir şekilde havalanmasını ve inmesini kolaylaştıran pistleri ve taksi yollarını aydınlatarak ve bilet kontrol noktalarından, bagaj teslim yerlerine kadar, havalimanı terminallerine enerji veren sistemlere güç vererek, uçuşunuzun öncesini ve sonrasını daha da iyi hale getirmek için çok çalışmaktadır. 

Eaton teknolojileri; asfalt yolda veya havada, yer hizmetlilerinin uçağa yakıt vermek için kullandığı kuplaj ve enjektörlerden, iniş takımlarında ve kanat flabındaki gelişmiş hidrolik sistemlerine ve taşıt üzeri yakıt sistemlerine, hatta hareket kontrolüne ve uçuşların daha emniyetli, daha güvenilir ve daha verimli olmasını sağlayan motor çözümlerine kadar hava seyahatini mümkün kılan yüzlerce hayati görevi yerine getirmektedir.

 

close-up-of-airplane-sitting-on-runway.jpg

Kurduğumuz sistemlerin kalitesi ve güvenilirliği, insanların gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşmalarında doğrudan etkiye sahiptir. Eaton’da günlük işlerimizi yaparken, biz her zaman bunu önemsiyoruz.

Brian, Havacılık ve Uzay Grubu, Bölgesel Tedarik Zinciri Müdürü

Kalkış noktasında varış noktasına ve bu iki nokta arasında yolculuğun her ayağında;

güç, gündelik hayatlarımızın temel bir parçasıdır. Bu yüzden daha güvenilir, daha verimli ve daha emniyetli güç yönetimi teknolojileriyle insanların hayatını ve çevreyi iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü gerçekten önemli olan budur. Ve bizler, bunun gerçekleştiğinden emin olmak için buradayız.