Belgeyi İndir () / 20

Örnek Proje: La Poste, Düşük Karbonlu Bir Araç Filosu Oluşturmayı Planlıyor

Fransız posta hizmetleri şirketi La Poste, güneşten gelen enerjiyi kullanarak teslimat filosunun karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmaya hazırlanıyor.

Şirket, La Poste'nin Yvelines bölgesinde Magny-les-Hameaux'da yer alan tesisinden, bölgedeki evlere posta taşıyan elektrikli araçlara yakıt sağlamak için fotovoltaik teras barınaklarını ve enerji depolama sistemlerini kullanmayı deniyor. Sonuçlar, tesisin kendi ürettiği gücün Fransız elektrik şebekesine olan bağımlılığı nasıl azalttığını şimdiden gösteriyor.

Bu pilot projenin bir mikro şebeke olarak çalışması planlanmaktadır. Fotovoltaik (PV) panellerden üretilen enerji, bir enerji depolama sisteminde depolanmakta ve gerektiğinde (öncelikle araçları şarj etmek için ve aynı zamanda ulusal şebekede talebin ve dolayısıyla enerji fiyatlarının en yüksek olduğu dönemde) binaya güç vermek için kullanılmaktadır.

 

Bu Yaklaşımın Getirdiği Sonuçlar

Gün içerisinde teslimat araçları yola çıkarken, fotovoltaik (PV) paneller güneş enerjisinden elektrik üretir. Araçlar iş sahasına geri döndüğünde ve gece park halinde bulunduklarında, araçları şarj etmeye hazır olan depolama sisteminde enerji birikir. Gerekirse, iş sahasının en yoğun talep saatlerinde satın alması gereken elektrik miktarını azaltmak için kendi kendine üretilen gücün bir kısmı tesis içinde kullanılabilir. Bu uygun maliyetli bir çözümdür ve Fransız elektrik şebekesi üzerindeki yükün azaltılmasına da yardımcı olur.

Laposte.png
la-poste-electric vehicle under PV panels

Dijitalizasyon Neden Önemlidir?

Yenilenebilir enerjinin etkili bir şekilde yönetilmesi için dijitalizasyon temel bir unsurdur. La Poste'nin pilot projesi, enerji akışlarını herhangi bir insan müdahalesine gerek kalmadan yöneten ve mikro şebekeyi kontrol eden akıllı bir algoritmaya dayanmaktadır. Teslimat araçları gece boyunca şarj ediliyor ve bu elektrikli araçlar, ertesi sabah tam dolu bir aküyle yola çıkmaya hazır.

Sonuçlar gerçekten etkileyici. Teslimat araçlarının şarj cihazları, iş sahasının dış kaynaklardan gelen elektriği tüketmesine gerek kalmadan fotovoltaik kanopiler ve bina üzerinden sahaya entegre edilmiştir. Kendi kendine üretilen gücün etkin öz tüketimi, fotovoltaik kanopilerinin en verimli olduğu yaz aylarında dağıtım araçlarına güç sağlamak için gereken elektriğin yaklaşık yüzde 80'ini tedarik eder.

Projenin La Poste’a Sunduğu Avantajlar

Pilot proje, faydalı bir modeldir. La Poste'nin 7.000 elektrikli otomobil filosunun tamamı elektrikli araç şarjı için aynı yaklaşımdan yararlanacak olsaydı, araçların katettiği 16.954,000 güneş km'si için güneş enerjisinden yıllık 5.593.000 kWh elektrik üretilebilirdi. Bu yaklaşım, aynı sayıda elektrikli aracın yalnızca Fransız elektrik şebekesinden güç alması durumunda ortaya çıkacak 112.98 ton karbondioksit emisyonunu önleyebilirdi. 
la-poste-PV panels-on-shade-structure

Bu model ve bu modelin getirdiği faydalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için örnek çalışmamızı okuyun.

  • Bir binada fotovoltaik modüllerin, enerji depolama sistemlerinin, EA şarj istasyonlarının ve güç kaynaklarının birlikte kullanıldığı bir tesisatla, La Poste'nin EA şarjının kamu elektrik şebekesi üzerindeki etkisini en aza nasıl indirebileceğini keşfedin.
  • La Poste'nin, mevcut faaliyetlerde herhangi bir kesinti olmadan araç filosunu dönüştürmek, sıfır karbonlu enerji kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve tesislerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için mevcut teknolojileri nasıl kullanabileceğini öğrenin.
  • Bu yaklaşımın elektrikli araç şarj sektörüne sunacağı yatırım getirisi hakkında daha fazla bilgi edinin.
eaton-cover-image-la-poste-case-study-baag-en-us.jpg