HDMI Begriffserklärung
HDMI steht für „High-Definition Multimedia Interface“, einen Standard für die gleichzeitige Übertragung von digitalem Video und Audio von einer Quelle, z. B. einem Computer oder einer TV-Kabelbox, zu einem Computermonitor, Fernseher oder Projektor. Ursprünglich von einem Konsortium von Elektronikherstellern entwickelt, hat sich die Schnittstelle inzwischen weit verbreitet und wird von fast allen Fernsehgeräten und Computermonitoren unterstützt.
Das Ziel der HDMI-Initiative aus dem Jahr 2002 war es, die bestehenden Anschlussstandards (z. B. DVI, Component Video) zu verbessern, indem ein kleinerer Anschluss geschaffen, Unterstützung für eingebettetes Audio hinzugefügt und ein Videosignal mit höherer Auflösung geliefert wurde. Der Erfolg von HDMI war so groß, dass bis 2008 mehr HDMI-fähige Geräte als DVI-Geräte verkauft wurden. Bis Ende 2009 verfügten alle HDTVs mindestens über einen HDMI-Anschluss.
Die HDMI-Schnittstelle ermöglicht es einem Anschluss, hochauflösendes digitales Video, Ton in Kinoqualität und Gerätebefehle über einen HDMI-Anschluss und ein einziges HDMI-Kabel zu senden, die jeweils für eine bestimmte Videoauflösung und die Funktionen der HDMI-Spezifikation ausgelegt sind.
HDMI-Anschlüsse gibt es in drei Größen: Standard, Mini und Micro.
Es sind auch verschiedene Arten von HDMI-Kabeln erhältlich (siehe Tabelle unten). Nicht alle Kabel verwenden das Logo, aber aus den Kabelspezifikationen sollte hervorgehen, ob es sich um ein Standard-, Hochgeschwindigkeits-, Premium High Speed- oder Ultra High Speed-Kabel handelt. Wenn der Typ nicht angegeben ist, gehen Sie von einem standard Kabel aus.
| KABELTYP | AUFLÖSUNG | BANDBREITE |
|---|---|---|
| Standard (Kategorie 1) | 1080i oder 720p | 4,95 Gbit/s |
| Standard mit Ethernet | 1080i oder 720p, plus ein eigener HDMI-Ethernet-Kanal | 4,95 Gbit/s |
| Hochgeschwindigkeit (Kategorie 2) | 1080p oder 4K bei 30 Hz | 10,2 Gbit/s |
| Hochgeschwindigkeit mit Ethernet | 1080p oder 4K bei 30 Hz, plus ein eigener HDMI-Ethernet-Kanal | 10,2 Gbit/s |
| Kategorie 3 (4K) | 4K @ 60 Hz | 18 Gbit/s |
| Kategorie 3 (8K) | 8K bei 60 Hz oder 4K bei 120 Hz | 48 Gbit/s |
HDMI-Kabel sind in Stecker- und Buchsenausführung lieferbar, mit platzsparenden rechtwinkligen Anschlüssen mit Haltekralle oder Verriegelung. HDMI-Kabel werden als Niederspannungskabel betrachtet, so dass Sie sie in eine Wand einbauen können. HDMI Frontblenden sorgen für ein sauberes, rundes Erscheinungsbild und haben eine Buchse auf der Innenseite, was den Anschluss erleichtert. HDMI Keystone-Buchsen sind auch für digitale Beschilderungsanwendungen und große Konferenzeinrichtungen mit vielen Displays erhältlich, die von einem zentralen Standort gespeist werden.
Die meisten der heute verwendeten HDMI-Anschlüsse sind Typ A (Standard), Typ C (Mini) und Typ D (Micro), wie unten dargestellt. HDMI Typ B (Dual Link) wurde für besonders hochauflösende Displays entwickelt, aber nie eingesetzt. Ebenfalls nicht abgebildet ist der HDMI-Anschluss Typ E, der für Automobil- und Industrieanwendungen vorgesehen ist.
Halterung und Verriegelung bei HDMI-Anschlüssen
HDMI-Anschlüsse verriegeln nicht wie DisplayPort-Stecker, aber einige verfügen über einen Federmechanismus, der dafür sorgt, dass die Klinge des Steckers in die Buchse greift, was die Wahrscheinlichkeit für ein versehentliches Herausziehen senkt. Wenn ein HDMI-Gerät Vibrationen oder versehentlichen Bewegungen ausgesetzt sein kann, verwenden Sie einen Anschluss mit Schraubverschluss.
Was ist besser: HDMI-Kabel für die Wandmontage oder kabelloses HDMI?
Eine Kabelverbindung ist eine relativ kostengünstige Option, die ein starkes, zuverlässiges Signal liefert, aber schwierig zu installieren sein kann und je nach Auflösung auf einen Standort und eine Entfernung von 25-50 Fuß beschränkt ist. Für größere Entfernungen wird ein aktives Kabel oder ein HDMI-Extender benötigt. Ein drahtloser HDMI-Extender ist viel einfacher zu installieren, lässt sich leicht an umverlegen und kann ein hochauflösendes Videosignal an mehrere Empfänger gleichzeitig übertragen
Hinweis: HDMI-Kabel für die Wandmontage haben die Klassifizierung CL2 oder CL3. Das bedeutet, dass der Kabelmantel feuerbeständig ist und sich für Niederspannungs-Unterputzinstallationen eignet.
Gibt es einen Unterschied bei der Funktionalität zwischen den Standard-, Mini- und Micro-HDMI-Anschlüssen?
Alle drei Steckver haben die gleichen 19 Pole, aber einige verfügen möglicherweise über unterschiedliche Polbelegungen. Funktionell unterstützen sie alle die Auflösungen und Funktionen von HDMI 1.4 und höher.
Kann ein USB-C-Anschluss verwendet werden, um HDMI an einen Monitor zu übertragen?
Ja. Im Alt-Modus werden einige der Pole eines USB-C-Steckers verwendet, um andere Protokolle zu übertragen. Dadurch kann der weitläufig gängige USB-C-Anschluss für mehr als nur USB-Daten oder Strom verwendet werden. Bislang gibt es vier „Alternate Modes“: DisplayPort, Mobile High-Definition Link (MHL), Thunderbolt und HDMI. HDMI Alt-Mode unterstützt alle Funktionen von HDMI 1.4b, einschließlich Videoauflösungen von 4K bei 30 Hz und höher.
Ich benötige ein HDMI-Kabel für meinen 4K-Fernseher. Welches sollte ich kaufen?
Kaufen Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, das mindestens HDMI 1.4 unterstützt, den ersten HDMI-Standard, der 4K-Signale unterstützen kann. Um eine 4K-Bildauflösung zu erhalten, müssen alle Komponenten 4K-ready sein: die Kabelbox oder der Streamingdienst, das HDMI-Kabel und der Fernseher. Wenn Sie ein altes Standard-HDMI-Kabel verwenden, das vor 2009 gekauft wurde, hat es nicht die nötige Bandbreite, um ein 4K-HDR-Signal übertragen zu können.
| SPEZIFIKATION | JAHR | VIDEO | AUDIO UNTERSTÜTZUNG | ||
| Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz* | Maximale Übertragungsgeschwindigkeit** | HDR | |||
| HDMI 1.0 | 2002 | 1080p bei 60 Hz | 4,95 Gbit/s | Anzahl | 8 Audiokanäle |
| HDMI 1.1/1.2 | 2005 | 1440p bei 30 Hz | 4,95 Gbit/s | Anzahl | DVD-Audio, Ein-Bit-Audio |
| HDMI 1.4 | 2009 | 4K @ 30 Hz | 10,2 Gbit/s | Anzahl | ARC, Dolby TrueHD, DTS-HD |
| HDMI 2.0 | 2013 | 4K @ 60 Hz | 18,0 Gbit/s | Ja | HE-AAC, DRA, 32 Audiokanäle |
| HDMI 2.1 | 2017 | 8K bei 60 Hz | 48,0 Gbit/s | Ja | eARC |
HDMI 1.0
HDMI 1.4/1.4a
HDMI 1.1/1.2
HDMI 2.0
HDMI 1.3/1.3a
HDMI 2.1
Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) – Bei der Übertragung digitaler Daten, insbesondere über große Entfernungen, sind diese anfällig für Rauschen und Signalverlust. TMDS ist ein Verfahren zur Kodierung eines HDMI-Signals, um es auf dem Weg von der Quelle zum Empfänger vor Störungen zu schützen. So funktioniert es:
Consumer Electronic Control (CEC) – Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, bis zu 15 angeschlossene HDMI-Geräte mit einer Fernbedienung zu steuern. Die meisten Fernseh- und Streaming-Geräte unterstützen CEC, aber möglicherweise ist es werksseitig deaktiviert. Die Hersteller verwenden für CEC manchmal ihre eigenen Bezeichnungen (z. B. Anynet+, Viera Link), so dass es möglicherweise nicht offensichtlich ist, dass Ihr Gerät CEC tatsächlich unterstützt.
High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) - dieses Authentifizierungsprotokoll ermöglicht es einem sendenden und einem empfangenden Gerät, die Berechtigungsnachweise des jeweils anderen zu überprüfen - die auf dem EDID-Chip (Extended Display Identification Data) des jeweiligen Geräts gespeichert sind - und, wenn alles in Ordnung ist, einen gemeinsamen Schlüssel zu erstellen, der zum Kodieren und Dekodieren der zwischen den beiden Geräten übertragenen Daten verwendet wird. Dieser Prozess, der als „Handshake“ bezeichnet wird, findet fast sofort zu Beginn einer Sitzung statt und stellt sicher, dass ein unbefugtes Gerät die Daten nicht abfangen kann, während sie zwischen zwei Geräten übertragen werden. In den Vereinigten Staaten wird der HDCP-Support von der Federal Communications Commission (FCC) vorgeschrieben.
Display Data Channel (DDC) – Die HDMI-Schnittstelle unterstützt VESA DDC, eine Reihe von Protokollen, die es einer Quelle (z. B. der Grafikkarte eines Computers) ermöglichen, einen Monitor abzufragen, welche Audio- und Videoformate dieser verarbeiten kann, und Einstellungen am Monitor wie Helligkeit und Kontrast anzupassen. Die zwischen einem Quellgerät und einem Bildschirm ausgetauschten Informationen werden als Extended Display Information Data (EDID) bezeichnet und über den Bildschirmdatenkanal übertragen
Farbunterabtastung (Chroma Subsampling) – Die Farbunterabtastung ist eine Form der Videodatenkompression. Sie reduziert die Menge der Farbdaten in einem Videosignal so, dass die Bildqualität kaum oder gar nicht beeinträchtigt wird.
Jedes Pixel in einem Videobild enthält Informationen zur Helligkeit (Luma) und Farbe (Chroma). Da das menschliche Auge empfindlicher auf Helligkeitsunterschiede als auf Farben reagiert, reduziert die Farbunterabtastung die übertragene Datenmenge, indem sie den Pixeln erlaubt, Farbdaten mit benachbarten Pixeln zu teilen.
Die Farbunterabtastung ist dreistellig dargestellt. Die erste Zahl ist die Anzahl der Pixel in jeder Zeile der Probe. Die zweite Zahl gibt die Anzahl der Pixel in der obersten Zeile an, die Farbinformationen enthält. Die dritte Zahl gibt die Anzahl der Pixel in der untersten Zeile an, die Farbinformationen enthält.
Farbräume und Deep Color – Ein Farbraum ist ein definierter Farbbereich, der in einem Bild dargestellt werden kann. Die beiden primären Farbräume, die zur Darstellung digitaler Videos verwendet werden, sind RGB und YCbCr. Zwei wichtige Merkmale eines Farbraums sind die Farbtiefe und die Farbskala. Die Farbtiefe ist die Anzahl der Bits, die verwendet werden, um die Farbe eines einzelnen Pixels darzustellen, und bestimmt den Grad der Beschattung oder Abstufung. Die Farbskala bezieht sich auf die Anzahl der verfügbaren Farben.
Die ursprüngliche HDMI-Spezifikation unterstützte eine Farbtiefe von 24 Bit (8 Bit pro Farbe x 3 Farben RGB). Mit HDMI 1.3 wurden tefe Farben eingeführt, was die Unterstützung von 30-Bit-, 36-Bit- und 48-Bit-Farbtiefen ermöglichte. an sollte bedenken, dass das menschliche Auge nur etwa 10 Millionen verschiedene Farben unterscheiden kann, so dass 24-Bit-Farben für die meisten Situationen ausreichend sind.
| FARBTIEFE | BITS PRO FARBE | AUCH BEKANNT ALS | FARBSKALA | HDMI-SPEZIFIKATION |
| 24-Bit-Farbe | 8 | Echte Farbe | 16,7 Millionen | 1.0 |
| 30-Bit-Farbe | 10 | Tiefe Farbe | 1,073 Milliarden | 1.3 |
| 36-Bit-Farbe | 12 | 68,71 Farben | ||
| 48-Bit-Farbe | 16 | 281,5 Billionen |
Audio Return Channel (ARC) - Die meisten Fernsehgeräte werden über ein optisches Kabel mit einer Soundbar oder einem AV-Receiver verbunden. ARC ermöglicht es einem Fernsehgerät, Audiosignale über dasselbe Kabel, das das HDMI-Signal an das Fernsehgerät liefert, an eine Soundbar oder einen AV-Receiver zu senden. In anderen Worten: Video und Audio zum Fernseher und Audio zurück zur Soundbar. Zu den Vorteilen von ARC gehören weniger Kabel, die Verwendung der TV-Fernbedienung zur Steuerung des Tons und die Möglichkeit, Audiosignale mit höherer Auflösung, wie Dolby TrueHD oder DTS HD Master Audio, an Ihre Soundbar oder Ihren Receiver zu übertragen. [Version 1.4]
HDMI-Ethernet-Kanal (HEC) –Zunächst in der HDMI 1.4b-Spezifikation eingeführt, ermöglicht HEC Ethernet-fähigen Geräten die gemeinsame Nutzung einer Internetverbindung. Es kombiniert die Funktionen eines Ethernet-Kabels mit denen eines HDMI-Kabels und macht so ein separates Ethernet-Kabel überflüssig. Xbox 360 und Roku sind zwei Beispiele für Geräte, die HEC nutzen können, um sich mit dem Internet zu verbinden. [Version 1.4]
Dynamic HDR – High Dynamic Range (HDR) wird erreicht, indem zusätzliche Informationen mit dem Videosignal gesendet werden, das den Fernseher informiert oder überwacht, wie der Inhalt angezeigt wird. Dies führt zu größerer Helligkeit, höherem Kontrast und besserer Farbgenauigkeit im Vergleich zu Standard Dynamic Range (SDR). Dynamisches HDR bedeutet einfach, dass der Dynamikbereich pro Szene (oder bei High-End-Fernsehern Bild für Bild) eingestellt werden kann.
Der Enhanced Audio Return Channel (eARC) wurde ab HDMI 2.1 eingeführt und bietet Unterstützung für eine höhere Audiobandbreite und -geschwindigkeit. eARC erfordert ein High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet oder ein Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel. eARC ist nicht abwärtskompatibel mit ARC, aber einige Produkte können sowohl eARC als auch ARC unterstützen. [Version 2.1]
Display Stream Compression (DSC) – HDMI ist unkomprimiertes Audio und Video. Je höher die Auflösung, Farbtiefe und Bildrate, desto mehr Bits müssen übertragen werden, bis die maximale Bandbreite erreicht wurde. Dann ist die einzige Möglichkeit, mehr Bits zu übertragen, das Hinzufügen weiterer Spuren zum Kabel oder das Komprimieren des Signals.
Mit HDMI 2.1 wurde die Unterstützung für Display Stream Compression (DSC) 1.2a eingeführt, eine visuell verlustfreie Komprimierung für ultrahochauflösende (UHD) Videos. Bei Verwendung von DSC kann ein HDMI 2.1-Kabel eine maximale komprimierte Bandbreite von 128 Gbit/s unterstützen (ausreichend für 10K, obwohl es noch einige Zeit dauern wird, bis es kommerziell erhältliche Geräte gibt, die diese Bandbreite benötigen).
Ein passives HDMI-Kabel ist ein einfaches Kabel mit einem HDMI-Anschluss an jedem Ende. Passive Kabel haben eine begrenzte Reichweite (dazu später mehr). Aktive Kabel hingegen verfügen über einen Signalverstärker, der die Übertragung von Video und Audio über größere Entfernungen ermöglicht. Aktive Kabel benötigen manchmal eine Stromversorgung.
Passive Kabel – Die Meinungen über die maximale Länge eines passiven HDMI-Kabels gehen auseinander. Der Konsens scheint bei etwa 50 Fuß für 1080p und 25 Fuß für 4K-Video zu liegen, aber auch Entfernungen von über 50 Fuß sind möglich. Ein guter praktischer Ansatz ist es, ein passives Kabel auszuprobieren und bei Problemen mit der Signalstärke einen Inline-Signalverstärker auf der Empfängerseite hinzuzufügen. Eaton ModellnummerB122-000-4K6 verstärkt ein 4K/60 HzSignal auf bis zu 50 Fuß undB122-000-60verstärkt ein 1080p/60 Hz Signal auf bis zu 125 Fuß.
Aktive Kabel – Die Länge ist bei einem aktiven Kabel aussagekräftiger, da die Signalübertragung auf die angegebene Entfernung ausgelegt und getestet wird. Zum Beispiel unterstützt das aktive HDMI-KabelP568-065-ACT von Eaton eine Videoübertragung von bis zu 65 Fuß.
Wenn die Anforderungen an die Übertragungsdistanz die Grenzen von passiven und aktiven Kabeln überschreiten, ist es an der Zeit, alternative Formen der Signalverlängerung in Betracht zu ziehen.
In-Line HDMI Signal Extender – Für Entfernungen bis zu 50 Fuß kann ein In-Line Equalizer oder Repeater ein 4K/60 Hz Signal bis zu 50 Fuß und ein 1080p/60 Hz Signal bis zu 125 Fuß verlängern.
HDMI über Cat5 und Cat6 – Ein Cat5/6-Extender wandelt das HDMI-Signal in ähnliche Ethernet-IP-Pakete um, die über das Kategoriekabel übertragen und am anderen Ende ohne Verlust der Signalstärke oder -treue wieder umgewandelt werden können. Mit diesem Ansatz kann ein HDMI-Signal etwa dreimal so weit übertragen werden wie mit einem aktiven HDMI-Kabel - etwa 100 Meter. Abgeschirmte (STP) Cat6-Kabel werden empfohlen, da sie EMI-Störungen durch Stromleitungen und Übersprechen innerhalb des Kabels reduzieren.
HDMI über Glasfaser – Die Glasfaser-HDMI-Anschlüsse wandeln herkömmliche elektrische Eingänge in Lichtimpulse um, die mit hoher Geschwindigkeit durch Glasfaserkabel übertragen und dann auf der Empfängerseite wieder in Strom umgewandelt werden. Da die Signalübertragung optisch erfolgt, ist sie nicht von EMI/RFI-Leitungsrauschen betroffen. HDMI über Glasfaser kann weit über die 100-Meter-Grenze von Kupfer-Ethernet-Kabeln hinaus verlängert werden.
Drahtlose HDMI-Extender – Ein festverdrahteter Extender verwendet ein Ethernet- oder aktives optisches Kabel, um Daten zwischen einem Sender und einem Empfänger zu übertragen. Ein drahtloser Extender sendet das HDMI-Signal über eines der WiFi-Protokolle (z. B. 802.11ac oder 802.11n). Drahtlose Verbindungen sind in der Regel langsamer als kabelgebundene Verbindungen. Stellen Sie daher sicher, dass die Videoauflösung und die Frequenz für Ihre Bedürfnisse ausreichend sind. So kann EatonsB127-1A1-WHD1 ein 4K/30 Hz-Signal auf bis zu 10 Meter verstärken.
Kann ich einen TB3-Anschluss an ein HDMI-Display anschließen?
Ja, aber nicht direkt. Thunderbolt 3 bietet native Unterstützung für DisplayPort und von DP kann man über einen Adapter zu HDMI gelangen. Sie können auch ein Adapterkabel wie EatonsU444-006-H4K6BE verwenden, um den DP Alt-Modus in HDMI zu konvertieren.
Kann ich DisplayPort an ein HDMI-Display anschließen?
Ja, mit einem DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel können Sie einen Computer mit DisplayPort-Videoausgang an einen HDMI-fähigen Monitor oder Fernseher anschließen. Wenn Sie ein passives Kabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die Videoquelle ein DP++ (DisplayPort ++) Dual-Mode-Anschluss ist. Wenn Ihre Grafikkarte DP++ nicht unterstützt, verwenden Sie ein aktives Kabel wie z.B. íEatonP582-006-HD-V2A.
Kann ich einen DisplayPort-Monitor an einen HDMI-Anschluss anschließen?
Ja. Obwohl HDMI und DisplayPort unterschiedliche Signalprotokolle (TMDS vs. LVDS) verwenden, ist es möglich, HDMI mit einem aktiven Adapter ohne Beeinträchtigung der Bildqualität in DisplayPort zu konvertieren. Der Adapter benötigt möglicherweise eine externe Stromquelle. Der Eaton P130-06N-DP-V2 4K HDMI zu DisplayPort Active Adapter verwendet Strom vom USB-A-Anschluss.
Kann ich einen HDMI-Anschluss an einen DVI-Monitor anschließen?
Ja, HDMI- und DVI-Videosignale sind kompatibel. Ein HDMI-DVI-Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200. DVI unterstützt jedoch kein HDMI-Audio.
Der USB-Alt-Modus ermöglicht es einem USB-C-Stecker oder -Anschluss, Nicht-USB-Signale zu übertragen, was ihn extrem vielseitig macht. Ein Laptop, Chromebook oder Android-Telefon kann zum Beispiel den Alt-Modus nutzen, um einen USB-C-Anschluss direkt mit einem HDMI-fähigen Monitor zu verbinden, ohne dass ein Adapter erforderlich ist. Dies ist eine wichtige Funktion, da viele Laptops und Tablets einen USB-C-Anschluss, aber keinen HDMI-Anschluss haben.
Um den HDMI Alt-Modus zu nutzen, benötigen Sie einen USB-C-Anschluss, der die USB-Leistungsabgabe unterstützt. Dann ist es der PD-Handshake, der eine Alt-Modus-Verbindung herstellt. Sie benötigen außerdem ein Kabel mit einem USB-C-Anschluss an einem Ende und einem USB-C- oder HDMI-Anschluss am anderen Ende. Ältere USB-A-Kabel unterstützen den Alt-Modus nicht.
Eine weitere Option ist die Verwendung eines Adapterkabels, das den DisplayPort Alternate Mode unterstützt, wie z. B. Eatons U444-006-HDR4BE, um einen USB-C-Anschluss mit einem HDMI-Display zu verbinden.
In der Regel können Video- und Audiodaten von einem Protokoll in ein anderes, gleichwertiges oder geringeres Protokoll konvertiert werden, wie die folgende Tabelle zeigt. Für die Protokollkonvertierung ist ein Adapter erforderlich.
| TO | ||||||
| HDMI | DisplayPort | DVI | VGA | USB-C | ||
| VON | HDMI | Ja* | Ja** | Ja** | Ja** | |
| DisplayPort | Ja** | Ja* | Ja** | Ja** | ||
| DVI | Ja* | Ja** | ||||
| VGA | Ja** | Ja* | ||||
| USB-C | Ja** | Ja** | Ja** | Ja** | Ja* | |
Switches und Splitter werden oft verwechselt, und das aus gutem Grund. Sie erfüllen ähnliche Funktionen. Ein Switches nimmt mehrere Eingänge auf und lässt Sie wählen, welcher davon auf Ihrem Fernseher oder Computermonitor angezeigt werden soll. Ein Splitter tut genau das Gegenteil. Er nimmt ein einziges Videosignal auf und repliziert es auf mehreren Displays.
HDMI-Splitter
Ein HDMI-Splitter nimmt ein HDMI-Videosignal auf und sendet es an mehrere Displays. Jedes Display zeigt das gleiche Bild an. Splitter werden häufig nach ihren Ein- und Ausgängen klassifiziert. Zum Beispiel kann ein Splitter mit 2 Anschlüssen als „1x2“ bezeichnet werden, weil er über einen Eingang und zwei Ausgänge verfügt.
Achten Sie bei der Auswahl eines Splitters darauf, dass der Ausgang die von Ihnen gewünschte Auflösung und Frequenz aufweist. Ein Videosplitter kann auch eine Protokollkonvertierung durchführen, z. B. die Umwandlung von DisplayPort in HDMI.
HDMI-Switches
Ein HDMI-Switch, auch Präsentationsswitch genannt, gibt Audio- und Videodaten von mehreren Quellen aus, aber immer nur von einer. Eine Präsentation im Sitzungssaal kann beispielsweise Powerpoint-Folien und Videos von einem Streaming-Dienst wie YouTube oder Vimeo enthalten.
Ein Matrix-Switch verfügt über mehrere Ein- UND Ausgänge. Ein 9x2 Matrix-Switch verfügt zum Beispiel über 9 Eingänge und 2 Ausgänge.
Eine weitere Variation des Vielfach-zu-Eins-Themas ist der Multiviewer, der mehrere Videoeingänge auf einem einzigen Monitor zusammenfasst. Multiviewer finden sich in Kontrollräumen von Rundfunkanstalten und Videoüberwachungssystemen.
Kann ich meinen Desktop mit einem HDMI-Splitter erweitern?
Nein, ein HDMI-Splitter überträgt ein Videosignal auf mehrere Bildschirme, so dass auf jedem Bildschirm das gleiche Bild angezeigt wird. Dies wird als „Spiegelung“ bezeichnet. Hier sind Ihre Optionen zur Erweiterung Ihres Desktops:
Ein Stromstoß ist in der Regel ein kurzzeitiger Anstieg der Spannung, z. B. aufgrund eines überlasteten Stromkreises, eines Stromausfalls oder eines Blitzschlags. Ein Überspannungsschutz erkennt Überspannungen und leitet diese sicher durch das Erdungssystem des Gebäudes um, damit angeschlossene Geräte nicht beschädigt werden.
HDMI-Überspannungsschutzgeräte sind als Ergänzung zum primären Überspannungsschutz gedacht und werden „in line“, also in der Leitung, zwischen einer Videoquelle und einem Display installiert.
Wichtig: Überspannungsschutzgeräte bieten keinen bidirektionalen Schutz vor Stromspitzen. Wenn Sie sowohl die Quelle als auch den Bildschirm schützen wollen, sollten Sie zwei Überspannungsschutzgeräte installieren: eines mit dem Ausgang zur Videoquelle und eines mit dem Ausgang zum Bildschirm.
Verschlechtert sich das HDMI-Signal durch Inline-Überspannungsschutzgeräte?
Alle Inline-Überspannungsschutzgeräte führen eine kleine Impedanz in die Leitung und eine Kapazität über die Leitung ein. Das HDMI-Überspannungsschutzgerät (ModellnummerB110-SP-HDMI) von Eaton ist mit einer geringeren Leitungskapazität und Impedanz konzipiert, um den Verlust des Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) zu vermeiden.
Ein HDMI-Signal umfasst sowohl Video- als auch Audiosignale. Das ist praktisch, denn Sie benötigen nur ein Kabel, um eine Kabelbox, eine Spielkonsole oder ein Streaming-Gerät an Ihren Fernseher anzuschließen. Wenn Sie jedoch Audio über ein älteres analoges Soundsystem wiedergeben möchten, das keine HDMI-Unterstützung bietet, müssen Sie die Audiospur vom Video trennen. Hier kommt ein Audio-Extraktor ins Spiel.
Ein HDMI-Audio-Extraktor teilt ein HDMI-Signal in ein separates HDMI-Signal und einen Audioausgang auf. Je nach den Fähigkeiten des Audio-Extraktors haben Sie die Wahl zwischen komprimierten oder unkomprimierten (LPCM) Audioausgängen, z. B. 3,5 mm Stereo oder einem Mehrkanalformat wie 7.1 Surround Sound über TOSLINK.
Achten Sie beim Kauf eines Audio-Extraktors darauf, dass die Video- und Audio-Ausgangsformate den Möglichkeiten Ihres Fernsehers und Ihres Soundsystems entsprechen.
HDMI und DisplayPort sind ähnliche Normen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. HDMI hat sich bei den Herstellern von Unterhaltungselektronik durchgesetzt. Das Hauptaugenmerk von DisplayPort liegt auf Computeranschlüssen und professionellen Audio-/Videoanwendungen.
Wenn Sie einen Blu-Ray-Player, eine Kabelbox, eine Spielkonsole oder ein Streaming-Gerät an Ihren Fernseher anschließen müssen, ist HDMI die logische Wahl. Die Optionen für den Anschluss eines Monitors an Ihren Laptop oder Desktop-PC sind möglicherweise weniger eindeutig. Viele Computer (und Dockingstationen) bieten sowohl HDMI als auch DisplayPort an. Mit welcher Methode erzielen Sie die besten Ergebnisse? In Bezug auf die Bildqualität gibt es keine großen Unterschiede. DisplayPort 2.1 verfügt über eine höhere Bandbreite und kann daher Videos mit höherer Auflösung unterstützen. Allerdings gibt es derzeit nur wenige Anwendungen, die Videos in einer höheren Auflösung als 4K benötigen. Wenn Sie jedoch mehrere Displays einsetzen möchten, können Sie drei 4K-Monitore bei 90 Hz oder zwei 8K-Displays bei 120 Hz in Reihe schalten.
| HDMI 2.1 | DISPLAYPORT 2.1 | |
| VERÖFFENTLICHUNG | 2017 | 2019 |
| TYPISCHE ANWENDUNG | Heim-TV | Computermonitore |
| MAXIMALE ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT | 10 Gbit/s | 77 Gbit/s |
| MAXIMALE AUFLÖSUNG (UNKOMPRIMIERT) | 4K bei 144 Hz 5K bei 60 HZ 8K bei 30 HZ 8K bei 120 HZ (DSC*) |
4K bei 240 Hz 8K bei 120 Hz 16K bei 60 Hz |
Ist DisplayPort besser als HDMI?
Es hängt vom spezifischen Anwendungsfall und den individuellen Anforderungen ab.
HDMI ist ein weit verbreiteter und häufig genutzter Standard für den Anschluss von Audio- und Videogeräten wie Fernsehern, Computermonitoren und Blu-ray-Playern. HDMI unterstützt hochauflösende Videos und Audiodateien und wird von den meisten Herstellern von Unterhaltungselektronik eingesetzt.
DisplayPort hingegen ist ein neuer Schnittstellenstandard, der für Computer und professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Er unterstützt im Vergleich zu HDMI höhere Auflösungen, Bildwiederholraten und Bandbreiten und wird häufig in professionellen und industriellen Anwendungen eingesetzt.
Wenn Sie also auf der Suche nach einem Standard für Home Entertainment und Unterhaltungselektronik sind, ist HDMI eine gute Wahl. Wenn Sie jedoch eine leistungsfähigere Schnittstelle für professionelle oder industrielle Anwendungen benötigen, ist DisplayPort möglicherweise die bessere Wahl.
Nachdem nun 8K-Fernseher und -Kameras verfügbar sind, richten die ersten Anwender ihr Augenmerk auf noch höhere Auflösungen, einschließlich 10K und 16K, sowie auf Bildwiederholfrequenzen über 60 Hz.
Die Bandbreite ist das größte Hindernis für höhere Auflösungen und Bildwiederholraten. Sieht man von all den zusätzlichen Daten ab, die auf dem Video selbst liegen, ergibt die einfache Formel (Auflösung x Bildwiederholfrequenz x Farbtiefe) eine Menge Bits, die von einer Videoquelle zu einem Bildschirm übertragen werden müssen. Ein unkomprimiertes 8K-Farbvideosignal mit 24 Bit und 60 Hz benötigt fast 50 Gbit/s an Datenbandbreite.
Die aktuelle HDMI-Spezifikation ist auf 8K/120 Hz begrenzt, so dass eine Überarbeitung erforderlich sein wird, um darüber hinauszugehen.