Scarica il documento () sui 20
  • Protezione dell’alimentazione durante i black out per il lavoro da remoto

Il lavoro da remoto è sempre più una valida alternativa per molti professionisti, spinti dalla loro necessità di flessibilità (secondo una relazione di Deloitte, questo rappresenta uno dei 5 fattori più motivanti per i lavoratori) e dalle nuove possibilità offerte dalle apparecchiature di comunicazione digitale.

Se prima della pandemia, il lavoro da remoto era visto principalmente come una concessione offerta da un numero limitato di aziende spesso operanti nel settore tecnologico, la crisi sanitaria globale dei primi anni 2020 ha costretto a ridimensionarne il concetto. Durante l’inizio della pandemia, quasi il 40% dei lavoratori dell’UE svolgeva le proprie attività da casa. Attualmente, il lavoro da remoto rimane una componente fondamentale nelle occupazioni moderne, con circa il 16% delle aziende in tutto il mondo che operano interamente da remoto e un altro 40% che offre un modello ibrido, consentendo ai dipendenti di dividere il proprio orario lavorativo tra casa e ufficio. 

Con l’inizio del 2025, le attività completamente da remoto rimangono diffuse, ma molte aziende stanno adottando modelli ibridi. Questo approccio offre un compromesso tra la flessibilità del lavoro da remoto con l’efficacia della collaborazione di persona. Inoltre, i progressi tecnologici, come l’integrazione dei processi basati sull’intelligenza artificiale e gli strumenti digitali avanzati, stanno contribuendo a rendere il lavoro da remoto più efficiente e sostenibile.

Tuttavia, nonostante questi vantaggi, esistono alcune complessità. Secondo il Buffer State of Remote Work Report, l’82% dei lavoratori da remoto dispone di una postazione lavorativa a casa, mentre solo il 5% utilizza spazi di co-working e il 2% lavora da locali pubblici. Questa preferenza per gli spazi lavorativi domestici significa che il lavoro da remoto implica l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale come programmi per videoconferenze, software di collaborazione e di messaggistica istantanea per rimanere in contatto con i colleghi.

Una delle principali sfide per i lavoratori da remoto è il rischio di black out, i quali possono causare la perdita di dati importanti sui computer desktop e persino compromettere il funzionamento dei sistemi di sicurezza e degli elettrodomestici essenziali. Dai rischi legati aeventi meteorologici estremi alla crescente richiesta di energia sulle infrastrutture di rete esistenti, le possibilità che si verifichino black out è la preoccupazione più grande per i lavoratori che operano da remoto.

Minimizzare i rischi

Per mitigare l’impatto che un’interruzione all’alimentazione può avere sulle attività quotidiane, chiunque lavori da casa dovrebbe considerare l’opportunità di investire in un gruppo di continuità (UPS). In caso di black out, un UPS fornirà l’energia necessaria grazie alle batterie, assicurando che i dispositivi essenziali come laptop, dispositivi mobili e router Wi-Fi continuino a funzionare, rimanendo connessi. Questo garantisce che le attività lavorative e personali possano continuare senza interruzioni, anche in assenza di alimentazione di rete. 

Come azienda leader nel settore UPS, offriamo soluzioni per l’alimentazione di emergenza affidabili e di alta qualità per soddisfare le esigenze dei lavoratori da remoto. Non importa quanto sia complessa la configurazione del tuo ufficio domestico o la quantità di energia necessaria: abbiamo a disposizione l’UPS ideale per proteggere le tue applicazioni personali e aziendali, consentendoti di non interrompere nessuna delle tue attività. 

Eaton 3S Mini UPS protecting Wifi repeater
3S Mini UPS di Eaton

I vantaggi offerti dalle attività lavorativa da remoto vanno protetti da eventuali interruzioni all’alimentazione. La crescente domanda di energia, i rischi legati agli eventi meteorologici estremi e la transizione a fonti di energia rinnovabile spesso instabili contribuiscono alla possibilità che si verifichino black out. 

Nonostante questi rischi, la continuità delle attività lavorative da remoto puà essere garantita e protetta. Grazie agli UPS di Eaton, puoi assicurarti che le tue apparecchiature domestiche rimangano funzionanti durante le interruzioni, consentendoti di lavorare con sicurezza e tranquillità.