Scarica il documento () sui 20

Cosa tenere in considerazione quando si scelgono allarmi ottici e acustici per ambienti gravosi

Dispositivi di segnalazione industriale che coprono ampie distanze

Caldi, umidi e polverosi, o ancora freddi e sporchi, gli ambienti possono influire notevolmente sulla scelta delle tue attrezzature, inclusi i segnalatori acustici e i lampeggiatori industriali.  Se stai scegliendo un lampeggiatore industriale con segnalatore acustico per ambienti gravosi, è fondamentale che il dispositivo di segnalazione sia sufficientemente solido per resistere a qualsiasi condizione.

I segnalatori acustici e i lampeggiatori con segnalatore acustico trasmettono comunicazioni critiche che riducono le interruzioni non pianificate ed evitano il rischio di danni all'impianto o addirittura lesioni gravi o mortali.  Scegliere le giuste caratteristiche e trovare una soluzione che protegga attrezzature e persone, alla lunga, ripaga sempre.

Protezione a lungo termine con garanzia di 10 anni

La gamma X10 con grado di protezione IP69K è progettata per offrire il livello di protezione più elevato contro polvere, sporco e infiltrazioni di acqua non solo subito dopo l'installazione, ma anche per gli anni a venire. I dettagli contano, e le caratteristiche di X10 includono:

  • Guarnizioni in silicone più durevoli rispetto alla gomma e resistenti agli agenti chimici
  • Componenti di fissaggio in acciaio inox 316 particolarmente resistenti agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Contatti placcati oro resistenti all'ossidazione per l'assemblaggio delle lenti

Che tu abbia bisogno di un lampeggiatore con segnalatore acustico per la lavorazione del cemento, cave, miniere o per un'area costiera esposta, puoi stare certo che X10 funzionerà sempre in modo affidabile.  Ecco perché è uno dei pochi lampeggiatori con segnalatore acustico disponibili sul mercato ad avere una garanzia di 10 anni, ovunque venga installato.

Close up of Eaton's X10 key features
Sopporta temperature estreme da -40°C a 70°C, mentre il solido alloggiamento in policarbonato ASA è resistente alle intemperie e il segnale acustico raggiunge i 120 dB(a) con 102 opzioni di toni.  Continua ad avvisare le persone anche negli ambienti più difficili e aiuta a controllare i costi per rientrare nel budget del progetto. 

I segnalatori acustici scoloriti dalla luce del sole sono fragili e alla lunga possono rompersi

La luce del sole può danneggiare un segnalatore acustico industriale: alla lunga, la plastica diventa più fragile e l'alloggiamento può rompersi.  Se è posizionato in un'area remota o difficile da raggiungere, la sostituzione può risultare costosa e richiedere lunghi tempi. 

La luce forte del sole può anche scolorire i segnalatori acustici, rendendoli poco accattivanti; e poiché fungono da dispositivi di segnalazione, spesso sono collocati in posizioni prominenti e ben visibili.  Un dispositivo scolorito può trasmettere un messaggio sbagliato sulla tua organizzazione. 

La gamma X10 è disponibile in quattro colori che si adattano a qualsiasi ambiente circostante. Realizzata in policarbonato ASA, la gamma X10 è stata sottoposta a un test di simulazione di 10 anni condotto da una terza parte indipendente per dimostrare la sua resistenza allo scolorimento.

Se devi utilizzare il segnalatore acustico o il lampeggiatore in ambienti esterni, assicurati di scegliere una gamma che possa resistere alla luce UV. 

UV Weathering Report on Plastics
UV Weathering Report on Plastic (Materials Technology, 2016)

Segnalatori acustici e lampeggiatori per aree pericolose

Gli ambienti pericolosi pongono di fronte a diverse sfide e ci sono situazioni in cui è necessario scegliere un'attrezzatura ATEX intrinsecamente sicura, inclusi allarmi ottici e acustici industriali. Questi dispositivi devono essere progettati in modo da soddisfare le esigenze delle aree con classificazione ATEX.

Tuttavia, le specifiche ATEX hanno un costo.  Avendo ben chiaro in mente il progetto, è possibile identificare le aree non a rischio di esplosione in cui è comunque necessario prevedere dispositivi di segnalazione solidi, ma dove è possibile risparmiare scegliendo soluzioni non estremamente sofisticate.

Più opzioni con un numero minimo di componenti

X10 offre la più ampia gamma di combinazioni di tensione, uscita audio, lampeggi o toni attualmente disponibile. Se devi tenere sotto controllo i costi di inventario, la flessibilità del sistema di lampeggiamento si traduce in giacenze minime con la massima flessibilità.

Sostituisci un lampeggiatore in meno di 30 secondi

A differenza della maggior parte dei lampeggiatori con segnalatore acustico, X10 offre una struttura modulare.  In caso di danni, i contatti a molla del lampeggiatore con segnalatore acustico possono essere sostituiti rapidamente in meno di 30 secondi: clicca sul link al video qui sotto per scoprire come.

Snap on X10 lens graphic

Inizia a utilizzare uno degli allarmi industriali più flessibili attualmente sul mercato

Sai già quale allarme X10 sceglierai? Hai altre domande sulle caratteristiche o sulle applicazioni? Oppure stai cercando un fornitore?

Contattaci oggi stesso e uno dei nostri esperti sarà lieto aiutarti.