Dokument herunterladen () von 20
  • solar-panel.jpg

    Softwareanwendungen für dezentrale Energieressourcen

    Die CYME-Softwareanwendungen für dezentrale Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DER) von Eaton ermöglichen eine Netzmodellierung, die das sich entwickelnde Verteilungssystem einschließlich dezentraler Erzeugungs- und Speichereinheiten sowie die von intelligenten Geräten wie intelligenten Zählern und Sensoren erzeugten Daten berücksichtigt.
    Kontakt

Hauptmerkmale

  • Bewertung der Auswirkungen, die sich aus der Zusammenschaltung einer einzelnen oder mehrerer DER-Anlagen auf das Netz ergeben
  • Unterstützt die Modellierung von DER, elektrischen Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen und zugehörigen Geräten
  • Bereitstellung von Netz-Hosting-Kapazitäten ohne Beeinträchtigung der Systemzuverlässigkeit und Stromqualität
  • Untersuchung der Auswirkungen der Variabilität der DER-Leistung auf den Betrieb von Netzsteuerungen und das Verhalten von Batteriespeichergeräten

Hochpräzise DER-Modellierung

Die CYME-Software von Eaton unterstützt die Modellierung von DER, Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen und zugehörigen Geräten. Durch die ständige Weiterentwicklung der Software wird sichergestellt, dass sie neue Trends unterstützt und verschiedene Simulationen im Zusammenhang mit der Zusammenschaltung dezentraler Erzeugungsanlagen modellieren kann.

Zuverlässige Analyse der Hosting-Kapazität

Spezielle Module können hinzugefügt werden, um die Kapazität des Verteilungssystems für die Aufnahme neuer Lasten oder Erzeugungsressourcen proaktiv und effizient zu analysieren. Leistungsstarke Algorithmen zur Lastfluss- und Fehleranalyse liefern schnell klare Ergebnisse.

Erweiterte Netzwerksimulation

Der CYME-Netzwerkeditor von Eaton unterstützt die vollständige Modellierung von DER und zusätzliche Module unterstützen die erweiterte Simulation des gesamten Netzwerks, um eine detailliertere Analyse des Verteilungssystems zu ermöglichen, einschließlich DER mit Elektronik und nichtlinearen Lasten. Die Kombination dieser Module hilft den Ingenieuren, die zukünftigen Auswirkungen von Änderungen am Verteilungssystem zu verstehen, realistische Szenarien aus den Ergebnissen abzuleiten und Empfehlungen zu geben.

Vollständige Modellierung und Analyse

Modellierung der sekundären Niederspannungsverteilung

Das Niederspannungs-Sekundärverteilungsmodell dient der detaillierten Modellierung und Simulation aller Stromkreise jenseits des Verteilungstransformators. Dazu gehören einphasige Transformatoren mit Mittelanschluss, Plexikabel und einphasige Dreileiter-Niederspannungsstromkreise.

Erfahren Sie mehr über die Niederspannungs-Sekundärverteilungsmodellierung

Erweiterte Unterverteilungsanalyse

Dieses Modul ermöglicht die genaue Darstellung aller wichtigen Komponenten einer Unterverteilung sowie aller Teilnetze, wie z. B. eines Technikraums, eines Schaltschranks oder einer Industrieanlage. Bei den Simulationen werden dann die Auswirkungen dieser Anlagen auf das gesamte Verteilungssystem berücksichtigt.

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Modul zur Modellierung von Stromverteilern 

Analyse des Sekundärnetzes

Die Analyse des sekundären Netzes ermöglicht es dem Benutzer, ein beliebiges Punktnetz, ein sekundäres Netz und detaillierte Netzschutzrelais mit vollständigen Einstellungen zu modellieren. Für die Analyse stark verzweigter Netzwerke ist das Modul mit robusten Stromfluss- und Kurzschlussalgorithmen ausgestattet.

Erfahren Sie mehr über die Sekundärnetz-Netzwerkanalyse

Online-Kartendienst

Zeigen Sie Google Maps und MapQuest Open Maps als Ebenen unterhalb der geografischen Ansicht Ihres Stromnetzmodells an. Mit diesem Dienst können die Nutzer einen Unterverteiler, einen bestimmte Zuleitung, eine Straßenecke oder die Adresse, an der eine Störung aufgetreten ist, genau lokalisieren.

Erfahren Sie mehr über den Online-Kartendienst

Geografische Überlagerung

Die geografische Überlagerung zeigt Raster- oder Vektorkartenbilder (geografische Basisdaten wie DWG, DXF, SHP usw.) als Ebenen direkt unter Ihrem elektrischen Modell an. Das Modul ermöglicht den Import und die Darstellung mehrerer Karten in verschiedenen Formaten, so dass Ihre Benutzer das Verteilungssystem über eine umfassende Grundfläche visualisieren können.

Erfahren Sie mehr über die geografische Überlagerung

Modellierung und Analyse von Microgrids

Die Modellierung und Analyse von Microgrids ermöglicht die Gestaltung und Simulation von netzgekoppelten Microgrids, die entweder im Inselbetrieb oder im netzgekoppelten Modus betrieben werden, sowie von isolierten Microgrids, z. B. in abgelegenen Gemeinden, die weit von jeglicher Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur entfernt sind.

Erfahren Sie mehr über die Modellierung und Analyse von Microgrids

Analyse der Hosting-Kapazität

Analyse der Integrationsfähigkeit

Die Analyse der Integrationsfähigkeit befasst sich mit den Anträgen auf Zusammenschaltung, indem sie die maximale Erzeugungs- oder Lastkapazität berechnet, die unabhängig an jedem Punkt eines Verteilernetzes installiert werden kann, ohne dessen Zuverlässigkeit und Stromqualität zu beeinträchtigen.

Erfahren Sie mehr über die Analyse der Integrationsfähigkeit

EPRI DRIVE

Das EPRI DRIVE-Modul ist nahtlos in die grafische Benutzeroberfläche der CYME-Software integriert und kombiniert den technischen Aufwand der EPRI DRIVE-Engine mit dem detaillierten Verteilungssystemmodell von CYME, um die Ergebnisse der Kapazitätsberechnung in einer vertrauten Umgebung zu liefern.

Erfahren Sie mehr über das EPRI DRIVE-Modul

System-Folgenabschätzung

DER-Wirkungsanalyse

Mit diesem Modul können Studien über die Auswirkungen von Verbundanlagen innerhalb von Minuten durchgeführt werden. Dabei werden die Auswirkungen von DER-Verbindungen auf das Verteilungssystem, wie z. B. stabile Spannungsniveaus, Überlastungen und Stromrückfluss, klar bewertet. Das Modul führt eine umfassende Untersuchung der Systemauswirkungen durch, die mehrere kriterienbasierte Prüfungen und mehrere Szenarien umfasst, um anormale Bedingungen zu erkennen.

Erfahren Sie mehr über die DER-Wirkungsanalyse

Bewertung von Netzwerkstörungen

Das Modul zur Bewertung von Netzstörungen bewertet die von Geräten auf dem Signal einer Stromquelle verursachten Netzqualitätsstörungen, indem es feststellt, ob die Geräte verschiedene Netzqualitätstests bestehen. Die Analyse basiert auf der Norm über „Technische Regeln für die Beurteilung von Netzstörungen", die von einer Arbeitsgruppe aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien veröffentlicht wurde.

Erfahren Sie mehr über die Bewertung von Netzstörungen

Langfristige dynamische Lastflussanalyse

Dieses Modul führt Zeitserien-Langzeitdynamik-Lastflussanalysen im Sekunden- bis Minutentakt für die variablen Phänomene durch, die durch dezentrale Energiequellen verursacht werden. In die Analyse einbezogen werden Gerätesteuerungen wie Stufenschalter, Nebenschlusskondensatoren und schaltbare Nebenschlussbatterien. Es ermöglicht außerdem die Simulation von intelligenten Wechselrichtern und Batteriespeichersystemen im Echtzeitbereich.

Erfahren Sie mehr über die Lastflussanalyse der Langzeitdynamik

Analyse von Schutzvorrichtungen

Dieses Modul unterstützt Energietechniker bei der effektiven Lösung von Schutzproblemen durch die Analyse von Zeit-Strom-Kurven. Die Bibliothek enthält über 15.000 Schutzgerätekurven.

Modulmerkmale: Netzschutzanalyse, Minimalfehleranalyse und Betriebsablauf.

Erfahren Sie mehr über die Analyse von Schutzvorrichtungen 

Oberschwingungsanalyse

Das Oberschwingungs-Analysemodul bewertet die Auswirkungen nichtlinearer Lasten auf das Netz, um Ingenieure bei der Suche nach Abhilfemaßnahmen für Oberschwingungsprobleme im System zu unterstützen. Es bietet sowohl einphasige als auch dreiphasige Modellierungsfunktionen und ist flexibel genug, um Versorgungsnetze, industrielle Stromsysteme und Verteilereinspeisungen jeglicher Konfiguration zu bewerten.

Erfahren Sie mehr über die harmonische Analyse

Analyse der transienten Stabilität

Die Analyse der transienten Stabilität simuliert das dynamische Verhalten von Verteilernetzen mit dezentraler Erzeugung bei verschiedenen transienten Ereignissen (Einschalten/Löschen von Fehlern, Anlassen großer Motoren, Abschaltung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Inselbildung usw.).

Erfahren Sie mehr über die Analyse der transienten Stabilität

Stationäre Analyse mit Lastprofilen

Dieses Modul führt eine Zeitserien-Lastflussanalyse auf der Grundlage von Profilen durch, die auf einer Kombination aus historischen Verbrauchsmustern und Echtzeit-Überwachungsdaten wie SCADA, AMI, MDM, AMR usw. basieren.

Erfahren Sie mehr über die stationäre Analyse mit Lastprofilen

Drahtlose Alternativen

Lastverringerung DER-Optimierung

Die DER-Optimierung zur Lastreduzierung ermöglicht es Ingenieuren, effizient Alternativen zu entwerfen, um Kapazitätsprobleme in kritischen Netzanlagen zu entschärfen.

Erfahren Sie mehr über die Optimierung der Lastreduzierung durch DER

X
Download Close

Kontaktieren Sie mich

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich möchte über Produkte, Aktionen und Neuigkeiten von Eaton regelmäßig per E-Mail informiert werden. Ich bin damit einverstanden, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation verwendet. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung zum Erhalt von Marketingkommunikation jederzeit widerrufen kann.