Network Editor Der Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt. Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden. Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten. |
Erweiterte Unterverteilungsanalyse Dieses Modul ermöglicht die genaue Darstellung aller wichtigen Komponenten einer Unterverteilung sowie aller Teilnetze, wie z. B. eines Technikraums, eines Schaltschranks oder einer Industrieanlage. Bei den Simulationen werden dann die Auswirkungen dieser Anlagen auf das gesamte Verteilersystem berücksichtigt. Erfahren Sie mehr über das erweiterte Modul zur Modellierung von Stromverteilern |
Modellierung der sekundären Niederspannungsverteilung
Erfahren Sie mehr über die Niederspannungs-Sekundärverteilungsmodellierung |
Analyse des Sekundärnetzes Die Analyse des sekundären Netzes ermöglicht es dem Benutzer, ein beliebiges Punktnetz, ein sekundäres Netz und detaillierte Netzschutzrelais mit vollständigen Einstellungen zu modellieren. Für die Analyse stark verzweigter Netzwerke ist das Modul mit robusten Stromfluss- und Kurzschlussalgorithmen ausgestattet. Erfahren Sie mehr über die Sekundärnetz-Netzwerkanalyse |
Online-Kartendienst Zeigen Sie Google Maps und MapQuest Open Maps als Ebenen unterhalb der geografischen Ansicht Ihres Stromnetzmodells an. Mit diesem Dienst können die Nutzer einen Unterverteiler, einen bestimmten Abzweig, eine Straßenecke oder die Adresse, an der eine Störung aufgetreten ist, genau lokalisieren. Erfahren Sie mehr über den Online-Kartendienst |
Geografische Überlagerung
Erfahren Sie mehr über die geografische Überlagerung |
Bewertung des Verteilungsszustands Verarbeitung verschiedener Messungen zur Schätzung des Last- und Leistungsflusses sowie der Spannungen des Systems auf der Grundlage eines beliebigen elektrischen Modells, um die beste Lösung zu ermitteln. Die Analyse wird für radiale, geschlungene und vermaschte Netze durchgeführt. Erfahren Sie mehr über das Modul zur Bewertung des Verteilungszustands |
Dynamischer Datenabruf Erweitern Sie das As-Built-Planungsmodell mit Feldmessungen wie Leistung, Strom, Spannung, Lastbedarf, Erzeugung oder Gerätestatus von Schaltern, Spannungsreglern und Kondensatorbatterien. |
Erweiterte Fehlersuche Meldet alle möglichen Fehlerorte unter Berücksichtigung von mehreren Überwachungselementen, Fehlerindikatorstatus und Überwachungsdaten aus COMTRADE-Dateien. Erfahren Sie mehr über das Modul zur erweiterten Fehlersuche |
Analyse der Integrationsfähigkeit Die Analyse der Integrationsfähigkeit befasst sich mit den Anträgen auf Zusammenschaltung, indem sie die maximale Erzeugungs- oder Lastkapazität berechnet, die unabhängig an jedem Punkt eines Verteilernetzes installiert werden kann, ohne dessen Zuverlässigkeit und Stromqualität zu beeinträchtigen. Erfahren Sie mehr über die Analyse der Integrationsfähigkeit |
EPRI DRIVE Das EPRI DRIVE-Modul ist nahtlos in die grafische Benutzeroberfläche der CYME-Software integriert und kombiniert den technischen Aufwand der EPRI DRIVE-Engine mit dem detaillierten Verteilungssystemmodell von CYME, um die Ergebnisse der Kapazitätsberechnung in einer vertrauten Umgebung zu liefern. Erfahren Sie mehr über das EPRI DRIVE-Modul |
DER-Folgenabschätzung Mit diesem Modul können Studien über die Auswirkungen von Verbundanlagen innerhalb von Minuten durchgeführt werden. Dabei werden die Auswirkungen von DER-Verbindungen auf das Verteilungssystem, wie z. B. stabile Spannungsniveaus, Überlastungen und Stromrückfluss, klar bewertet. Das Modul führt eine umfassende Untersuchung der Systemauswirkungen durch, die mehrere kriterienbasierte Prüfungen und mehrere Szenarien umfasst, um anormale Bedingungen zu erkennen. Erfahren Sie mehr über die DER-Folgenabschätzung |
Bewertung von Netzwerkstörungen Das Modul zur Bewertung von Netzstörungen bewertet die von Geräten auf dem Signal einer Stromquelle verursachten Netzqualitätsstörungen, indem es feststellt, ob die Geräte verschiedene Netzqualitätstests bestehen. Die Analyse basiert auf der Norm über „Technische Regeln für die Beurteilung von Netzstörungen", die von einer Arbeitsgruppe aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien veröffentlicht wurde. Erfahren Sie mehr über die Bewertung von Netzstörungen |
Langfristige dynamische Lastflussanalyse Dieses Modul führt Zeitserien-Langzeitdynamik-Lastflussanalysen im Sekunden- bis Minutentakt für die variablen Phänomene durch, die durch dezentrale Energiequellen verursacht werden. In die Analyse einbezogen werden Gerätesteuerungen wie Stufenschalter, Nebenschlusskondensatoren und schaltbare Nebenschlussbatterien. Es ermöglicht außerdem die Simulation von intelligenten Wechselrichtern und Batteriespeichersystemen im Echtzeitbereich. Erfahren Sie mehr über die Lastflussanalyse der Langzeitdynamik |
Modul zur Zuverlässigkeitsbewertung Das Modul berechnet Zuverlässigkeitskennzahlen für das Gesamtsystem und die entsprechenden Schutzzonen, sowie Kundenpunktkennzahlen. Das Prognosemodell kann auf der Grundlage historischer Daten kalibriert werden. Der Benutzer kann verschiedene Systemkonfigurationen analysieren und die Verbesserung der Zuverlässigkeitskennzahlen messen. Erfahren Sie mehr über das Modul zur Zuverlässigkeitsbewertung |
Optimale Platzierung des Wiederverschlusses Das Modul für die Zuverlässigkeitsbewertung berücksichtigt die Ziele und Kriterien, untersucht die Zuverlässigkeitsindizes und bewertet die erwartete Verbesserung, um die optimalen Standorte für Wiederverschlüsse zu finden. Erfahren Sie mehr über das Modul für die optimale Platzierung von Wiederverschlüssen |
Notfallbewertung und -wiederherstellung Dieses Modul ist ein umfassendes Instrument zur Untersuchung der Auswirkungen von Störungen im Verteilersystem. Es unterstützt die Bewertung der Widerstandsfähigkeit der Netze durch die Identifizierung potenzieller Probleme bei Ausfällen und die Planung von Wartungsarbeiten sowie die Ermittlung eines optimalen Schaltplans für die Wiederherstellung der Stromversorgung. Erfahren Sie mehr über das Modul zur Notfallbewertung und -wiederherstellung |
Volt/VAR Optimierung Identifizierung der optimalen Konfiguration der installierten Kondensatoren, des Inline-Reglers und der LTC-Transformatoren in einem Verteilersystem. Bei den Berechnungen werden sowohl die Netzbeschränkungen als auch Ziele wie Spitzenabbau, Verringerung der Netzverluste und Verbesserung des Spannungsprofils berücksichtigt, um die Systemeffizienz zu optimieren. Erfahren Sie mehr über das Volt/VAR-Optimierungsmodul |
Optimale Platzierung des Spannungsreglers Mit diesem Modul können Sie den optimalen Standort und die Anzapfposition von Spannungsreglern bestimmen und die Anzahl der Regler ermitteln, die für die gewünschte Spannungsregelung erforderlich sind. Erfahren Sie mehr über das Modul zur optimalen Spannungsreglerplatzierung |
Analyse von Schutzvorrichtungen Dieses Modul unterstützt Energietechniker bei der effektiven Lösung von Schutzproblemen durch die Analyse von Zeit-Strom-Kurven. Die Bibliothek enthält über 15.000 Schutzgerätekurven. Modulmerkmale: Netzschutzanalyse, Minimalfehleranalyse und Betriebsablauf. |
Langfristige dynamische Lastflussanalyse Dieses Modul führt Zeitserien-Langzeitdynamik-Lastflussanalysen im Sekunden- bis Minutentakt für die variablen Phänomene durch, die durch dezentrale Energiequellen verursacht werden. In die Analyse einbezogen werden Gerätesteuerungen wie Stufenschalter, Nebenschlusskondensatoren und schaltbare Nebenschlussbatterien. Es ermöglicht außerdem die Simulation von intelligenten Wechselrichtern und Batteriespeichersystemen im Echtzeitbereich. Erfahren Sie mehr über die Lastflussanalyse der Langzeitdynamik |
Stationäre Analyse mit Lastprofilen Dieses Modul führt eine Zeitserien-Lastflussanalyse auf der Grundlage von Profilen durch, die auf einer Kombination aus historischen Verbrauchsmustern und Echtzeit-Überwachungsdaten wie SCADA, AMI, MDM, AMR usw. basieren. Erfahren Sie mehr über die stationäre Analyse mit Lastprofilen |
CYME GATEWAY Extrahieren Sie alle notwendigen Informationen aus Ihrem GIS und anderen Unternehmenssystemen, um automatisch aktuelle und genaue Verteilernetzmodelle zu erstellen, die für Planungs- und Betriebsstudien, die mit der CYME-Software durchgeführt werden, bereit sind. Erfahren Sie mehr über die CYME Gateway Lösung |
CYME Server Dieses Modul ermöglicht es einer großen Anzahl von Nutzern, gleichzeitig und simultan CYME-Simulationsanfragen von verschiedenen Client-Anwendungen aus durchzuführen: DMS, OMS, EMS, SCADA, GIS, etc. Erfahren Sie mehr über die CYME Server Software |
Modellierung der sekundären Niederspannungsverteilung Erweitern Sie das Bestandsplanungsmodell mit Feldmessungen wie Leistung, Strom, Spannung, Lastbedarf, Erzeugung oder Gerätestatus von Schaltern, Spannungsreglern und Nebenschlusskondensatorbatterien. |
Push-Veröffentlichung von Daten Hierbei handelt es sich um eine maßgeschneiderte Brücke zwischen der CYME-Software und den gewünschten externen Systemen, die auf der umfangreichen CYME-Schlüsselwortbibliothek basiert. |
Eatons CYME Software-Suite für die Stromversorgung bietet Module, die die Anforderungen der Verteilung, Übertragung und Industrietechnik unterstützen.