Scarica il documento () sui 20

Controllo motori ad alta efficienza energetica

L’efficienza energetica è la chiave del successo per il business

Nelle aree altamente industrializzate del mondo, l’efficienza energetica è ormai una questione prioritaria per i governi nazionali. Lo testimoniano le direttive emanate per ridurre l'impronta di carbonio e i consumi energetici in ogni ambito della vita. Molti paesi hanno fissato obiettivi precisi e ne impongono il rispetto attraverso leggi e tasse da pagare sulla base dell’utilizzo di energia. Per le industrie, tutto questo rappresenta una sfida ma anche un’enorme opportunità, poiché le logiche di produzione ecosostenibile stanno rapidamente soppiantando le tecnologie ad alto consumo energetico. Scopri come far crescere il tuo business con le tecnologie Eaton.

Statistiche sui consumi energetici dei motori elettrici nell’industria

Nella produzione industriale, l’assorbimento dei motori elettrici rappresenta 2/3 dei costi energetici totali e i loro consumi energetici rappresentano oltre il 95% dei costi nell’intero ciclo di vita degli impianti. Bastano questi numeri per rendersi conto del risparmio potenzialmente ottenibile migliorando l'efficienza energetica dei motori elettrici e dei dispositivi di comando correlati. La direttiva europea ErP ha stabilito le prime tappe del percorso verso una produzione più sostenibile.

Implementare con successo la Direttiva ErP

La terza fase della Direttiva Ecodesign (Energy related Products, ErP) contiene chiare linee guida per l’utilizzo dei motori IE2, IE3 e   IE4. Fissa inoltre nuovi   requisiti per l’utilizzo degli avviatori motore e dei   convertitori di frequenza nel range di potenza da 0   a 375 kW. Per saperne di più,   leggi il nostro whitepaper.

Motori ad alta efficienza – una nuova sfida per i quadri elettrici

Oltre a essere efficienti, i motori ad alta efficienza sono  caratterizzati da una   ridotta impedenza   interna. Di conseguenza, le   loro correnti di spunto possono raggiungere valori di   14 x IN. Ciò usura i contatto   nei contattori, causando un   frequente  intervento dei dispositivi di protezione dei motori – uno spiacevole inconveniente nelle applicazioni con   questo tipo di motori. Il nostro whitepaper spiega come utilizzare i motori ad alta efficienza energetica in modo sicuro e affidabile.

Podcast di Eaton sull’efficienza energetica

Ascolta il parere degli esperti di Eaton sull’efficienza energetica: una scelta irrinunciabile per chi vuole cogliere le opportunità di business del futuro. 

Ecco come i nostri clienti costruiscono macchine energeticamente efficienti

Per   utilizzare diverse velocità di   processo, passando rapidamente dall’una all’altra,   abbiamo bisogno di convertitori di   frequenza a velocità variabile che ci garantiscano la   massima flessibilità in   termini di velocità. Il drive DG1 di   Eaton risponde pienamente a   questi requisiti.

Dieter Seibert, Technical Manager at Dinova GmbH

Per minimizzare i rischi di fermi macchina imprevisti e garantire una tempestiva   risposta in caso di guasti, la società Dinova – produttrice di pitture per l’edilizia – ha utilizzato i   convertitori di frequenza a velocità variabile nei suoi miscelatori Il convertitore di frequenza compatto   PowerXL DG1 con relè integrato per la protezione del motore riduce al minimo le cause di   guasto, elimina gli effetti della risonanza meccanica sulla miscelazione e   limita le perdite energetiche nel motore mantenendo dinamicamente la   curva di tensione/frequenza al minimo.

 

Quando l’International Institute for Product Safety (I²PS) di Bonn ha sostituito   un motore ad anelli con un motore asincrono, ha voluto anche ottimizzare l’efficienza energetica dell’intero impianto. Ha scelto di installare un sistema di azionamento elettronico composto da un convertitore di frequenza e un’unità di frenatura rigenerativa. La soluzione fornita da Eaton migliora l’efficienza energetica e garantisce la massima facilità d’uso.

 

In cerca della soluzione giusta per migliorare l’efficienza energetica di un impianto di filtrazione dell’aria, la società LS Automation ha deciso di utilizzare gli avviatori motore e i convertitori di frequenza di Eaton, che hanno permesso la facile integrazione di motori ad alta efficienza energetica.

 

Prodotti per ottimizzare l’efficienza energetica degli azionamenti elettrici

Il nostro portafoglio comprende avviatori motore ad alta efficienza energetica, avviatori compatti e convertitori di frequenza a velocità variabile. Fai clic su un prodotto o servizio per saperne di più.
Combinazioni motore MSC
Combinazioni motore MSC – Prova il nostro tool di selezione
Avviatore a velocità variabile DE1
Avviatore a velocità variabile DE1 – Guarda il video
Convertitore di frequenza DA1
Convertitore di frequenza a velocità variabile DA1
eaton-drive-dg1
Convertitore di frequenza a velocità variabile DG1
Combinazioni motore MSC
Combinazioni motore MSC – Prova il nostro tool di selezione
Avviatore a velocità variabile DE1
Avviatore a velocità variabile DE1 – Guarda il video
Convertitore di frequenza DA1
Convertitore di frequenza a velocità variabile DA1
eaton-drive-dg1
Convertitore di frequenza a velocità variabile DG1

Altri argomenti

  • Assistenza e supporto

    Contatta i nostri tecnici o la nostra assistenza e accedi a documentazione ingegneristica e strumenti utili
    Servizi MOEM