Last ned dokumentet () av 20

Sted: Annone Veneto (VE), Italia.

Segment: Maskinbygging.

Utfordring: Ikke mulig å utføre ekstern diagnostikk og løse tekniske problemer.

Løsning: PKE motorvernbryter, SmartWire-DT, SLX9000 inverter, XV-150 berøringsskjerm PLC, XP-702 industri-PC.

Resultater: Mulighet til å kontrollere og overvåke hele anlegget, diagnostisere og utbedre tekniske problemer og derved spare tid og kostnader. 

Installasjon av Eaton-produkter har gitt dramatiske endringer av hvordan anlegget Acque del Basso drives, og har gjort det betraktelig mer teknologisk og effektivt.

Lorenzo Pattaro, Application Engineer Automation at Eaton Italy

Bakgrunn

Bakgrunn Acque del Basso Livenza S.p.A. er et offentlig heleid aksjeselskap som betjener over 140 000 kunder i 19 kommuner i provinsene Treviso, Venezia og Pordenone. Det er et av de største renseanleggene i Portogruaro-området og i hele provinsen Pordenone. Selskapet har alltid hatt et ønske om å levere service av høy standard og effektivitet til kundene, og om å takle utfordringene ved liberaliseringen av vannforsyningstjenester og den økte konkurransen. Derfor har investering i teknologi og effektivitet nå, mer enn noen gang, blitt et av satsningsområdene til Acque del Basso.

Utfordringer

Som alle i vannbehandlingssektoren vet, er vannrenseanlegg, som det som Acque del Basso Livenza drifter, vanligvis ikke bemannet. Det er med andre ord ingen ansatte på stedet, da anleggene er helautomatiske og fungerer i en kontinuerlig syklus. Dette betyr at hvis en motor eller pumpe på et anlegg svikter, må eksterne teknikere varsles om hendelsen, og de må derfor være tilgjengelig på telefon hele døgnet. Dette problemet reduserer ofte den generelle produktiviteten ved anlegget og involverer vesentlige kostnader i forbindelse med personaladministrasjon og dødtid. Hvis en motor stopper på grunn av overbelastning, stopper hele anlegget fram til en tekniker kommer til anlegget og tilbakestiller motorvernbryteren.

For å løse denne typen problemer, besluttet Acque del Basso Livenza nylig å ta i bruk den innovative PKE-motorvernbryteren, integrert i Eaton SmartWire-DT-systemet, sistnevnte tilkoblet XV-150-serie PLS (programmerbar logisk styringsenhet) for berøringsskjerm utstyrt med CANopen-grensesnitt. "«Det er viktig å kunne kontrollere hver maskin i vannrenseanlegget eksternt, uten å måtte reise fysisk til stedet», forklarer Lorenzo Pattaro, anleggsingeniør innen automasjon hos Eaton Italy. "«Takket være den innovative integreringen i SmartWire DT-systemet og berøringsskjerm-PLS-en, kan Acque del Basso nå, fra PKE-motorvernbryteren, sende detaljert informasjon til teknikere via tekst eller e-post, og de kan deretter betjene anlegget fra eksterne stasjoner bare ved bruk av en datamaskin eller smarttelefon.»" En ekstern tilkobling via VNC lar teknikerne til Acque del Basso overvåke strømforbruket til hver motor og, ved overbelastning eller en teknisk stopp, umiddelbart koble motoren inn igjen bare ved å trykke på skjermen på et nettbrett eller en smarttelefon. "«Det grafiske grensesnittet til PLS-en installert ved anlegget lar brukerne se eller endre innstillingene og betjene anlegget», forklarer Pattaro, «og teknikerne kan se akkurat det samme fra de eksterne stasjonene.»

Løsning

En annen viktig forbedring av driften av renseanlegget Acque del Basso Livenza fra PKE-, SmartWire-DT og PLS-system med berøringsskjerm, er muligheten for å diagnostisere årsaken til funksjonssvikt fra eksterne stasjoner. Tidligere, når det oppsto en feil, mottok teknikerne automatisk en tekstmelding om feilen, men uten noen forklaring på hva som var årsaken, og uten mulighet for å sette inn eksterne tiltak. Som Pattaro forklarer, kan systemet nå kontrollere alle anleggets enheter eksternt, noe som lar teknikerne overvåke kalibreringen og finne feilårsaken umiddelbart samt fastslå om det kan ha oppstått en teknisk stopp eller kortslutning. Takket være dette innovative systemet for fjernstyring, har Acque del Basso Livenza redusert kostnadene ved personaladministrasjon betydelig og styrket anleggets generelle produktivitet, siden teknikerne kan identifisere og løse de fleste problemene uten at de trenger å være fysisk på stedet.

I tillegg til PKE- og SmartWire-DT-teknologien, har Acque del Basso Livenza installert en inverter i Eaton SLX9000-serien. Med denne enheten tilkoblet XV-150 berøringsskjerm-PLS-en via CANopen, kan selskapet kontrollere anleggets motorer og endre innstillingene deres, for eksempel akselerasjon/deselerasjon eller parametere for PID-regulator, bare ved å trykke på en skjerm. I tillegg har SLX9000, i likhet med PKE, en betydelig bedre diagnostiseringskvalitet. Tidligere var en alarm den eneste måten å identifisere en feil på, «men nå, via CANopen-kommunikasjonskortet tilkoblet berøringsskjerm-PLS-en, kan du se inverterens fysiske status og hastighet samt motorens strømforbruk, slik at du har en fullstendig oversikt over anleggets status», kommenterer Pattaro. Det som gjør Eaton-teknologien ved Acque del Basso komplett er industri-PC-en XP-702, hvis funksjon er å lagre alle data fra Eaton-enhetene sammen med data fra andre systemkomponenter, noe som gir en generell oversikt over renseanleggets tilstand.

Resultater

"«Muligheten som Eaton-teknologien tilbyr, med inngripen fra eksterne stasjoner, er utvilsomt den funksjonen som imponerte kundene våre mest, og som førte til at de valgte PKE-motorvernbryteren integrert med SmartWire-DT og XV-150 berøringsskjerm-PLS», konkluderer Pattero, «og installasjonen har endret driften av Acque del Basso Livenza dramatisk, og har gjort anlegget vesentlig mer teknisk og effektivt.» Tidligere måtte selskapet basere seg på tilgjengelige teknikere, som måtte være tilgjengelig på telefon hele døgnet for å kunne rykke ut, men nå kan de fleste problemene løses eksternt, og teknikerne kan bruke tiden de sparer til å jobbe med andre oppgaver. Resultatet er bedre effektivitet og produktivitet.